afficher la liste des articles
WinCC -- Configurer l'environnement de développement -- Paramétrage du système
Quelle configuration est recommandée lors de l’utilisation de SIMATIC WinCC ou SIMATIC PCS 7 avec Microsoft SQL Server 2005 sur des ordinateurs équipés de processeurs à plusieurs cœurs ou plusieurs processeurs ?
Comment peut-on modifier les propriétés du texte d'info-bulle (police, taille de police, ...) dans WinCC Runtime ?
Comment réaliser une ouverture automatique de session sur un SIMATIC IPC ?
WinCC: Paramétrage du logiciel pcANYWHERE
Utilisation de WinCC V5.x (plus valable à partir de V5.1) en PC StandAlone avec Windows2000
Dans GraphicsDesigner, la barre d'îcones n'est pas modifiable ni en taille ni en emplacement.
Les informations des projets WinCC ne sont pas affichées correctement dans le dossier "WinCC Projects" sous l'explorateur Windows
Utilisation de WinCC V5.x (plus valable à partir de V5.1) en PC StandAlone avec WindowsNT
Comment utiliser Simatic Shell pour configurer le réseau de la station WinCC?
Pourquoi les vues WinCC en Runtime sont mal affichées sur les bords lors de l'utilisation des écrans plats TFT?
Quels paramétrages doit-on faire dans WinCC-Explorer sous "Ordinateur > Propriétés" sur chaque ordinateur?
Comment faire réapparaître les boutons "disparus" dans la barre d'outils de WinCC Explorer ou de WinCC Graphics Designer ?
Pourquoi est-ce que le dialogue des propriétés n'est plus affiché dans Graphics Designer après avoir modifié la résolution ou après avoir défini un deuxième moniteur sur mon PC ?
Les informations des projets WinCC ne sont pas affichées correctement dans le dossier "WinCC Projects" sous l'explorateur Windows
Nº de référence:

QUESTION :
Pourquoi avec le SIMATIC WinCC V6.0 Les informations des projets WinCC ne sont pas affichées correctement dans le dossier "WinCC Projects" sous l'explorateur Windows?

REPONSE :
Si vous ouvrez le répertoire "WinCC Projects" avec l'explorateur Microsoft Windows , et dans certaines circonstances il se peut que les informations du projet WinCC ne soient pas affichées complètement .



Image 1: Affichage incomplet du répertoire "WinCC Projects"

Remède :
Veuillez vérifier les réglages des paramètres régionaux dans le panneau de configuration de Microsoft Windows et assurer vous que les réglages sont en rapport avec la langue du SIMATIC WinCC V6.souhaitée

Sur le WinCC V6.0 les langues disponibles sont les suivantes Allemand, Anglais, Français, Italien et Espagnol.
et donc seuls les réglages régionaux suivants sont possibles : Allemand (Allemand), Anglais (USA), Français (Français), Italien (Italien) et Espagnol (Espagnol ).

Si les réglages régionaux sont en adéquation avec le système d'e xploitation, alors les informations des projets WinCC seront affichées correctement dans le dossier "WinCC Projects" avec l'e xplorateur Windows :



Image 2: Affichage Correct du répertoire "WinCC Projects"


 ID contribution:16626019   Date:2003-09-24