afficher la liste des articles
Mise à jour du BIOS pour Rack PC IL 40 Pentium 4
Nº de référence:

QUESTION:  
Existe-il une mise à jour du BIOS pour les ordinateurs industriels RACK PC IL40 Pentium 4 (MLFB: 6AG4010-1xA00-0xA0)?

REPONSE:  
La dernière mise à jour du BIOS est la V4.06 R1.04.1387 pour les ordinateurs industriels RACK PC IL40 Pentium 4 et est disponible en téléchargement à la fin de cette contribution. 

En lançant le fichier EXE une disquette bootable contenant le nouveau BIOS sera créée. Le BIOS sera mis à jour automatiquement après un redémarrage de la machine sur la disquette de boot.

Lors de l'installation faites attention aux points suivants: 

  • Assurer vous que l'alimentation de la machine ne se coupe pas
  • Vous ne devez en aucun cas couper l'alimentation de la machine pendant le procédure de mise à jour! 
  • Si possible, réglez dans le BIOS la mémoire cache sur OFF (memory cache disabled) surtout si possédez un module de mémoire cache de second niveau!

 

Pour l'installation procédez comme suit: 

  • Décompresser le fichier auto-extractible "Rack_IL_40_P4_Bios.exe" par un double clic dans le répertoire de votre choix sur le disque dur. 
  • Créer ensuite une disquette formatée de 1.44 MB pour la mise à jour. 
  • Utiliser cette disquette bootable pour mettre à jour le BIOS de votre Rack PC IL40 Pentium 4. 

 

Attention:
Veuillez lire le fichier "CHANGES.TXT" contenu dans le fichier téléchargeable. Il décrit les modifications par rapport au BIOS précédent (V4.06 R1.03.1387).

 

Téléchargement de la mise à jour du BIOS pour Rack PC IL40 Pentium 4: 

Rack_IL_40_P4_Bios.exe ( 672 KB )  


 ID contribution:16611187   Date:2003-08-26 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
Rack IL 40 Pentium 3 BIOS-Update ...
Mise à jour de BIOS pour Rack PC ...
Mise à jour de BIOS pour SIMATIC ...
BIOS Update V8.02.02 pour PC SIMA ...
BIOS Update V06.06.05 pour le PC ...