|
REPONSE:
Cette durée peut être visualisée sous PCS 7 en Runtime grâce au SFC-Visualisation en marche.

Fig 1: Durée de l'étape en cours sous SFC-Visualisation.
Si on essaie de configurer la durée d'une étape sous WinCC exemple dans un champs d'Entrée/Sortie, une variable correspondante est nécessaire à l'intérieur de WinCC éditeur de variables. Là, une distinction avec les versions de PCS7 doit être faite :
- PCS 7 V5.x
Pour PCS 7 V5.x, il n'y a pas de champ de variable qui peut être automatiquement utilisé pour la visualisation. Si on souhaite obtenir cette information, on peut l'obtenir en configurant une temporisation, qui serait lancée en parallèle de l'étape.
- A partir de PCS 7 V6
A partir de PCS 7 V6, ce champ de variable n'est pas disponible automatiquement non plus. En utilisant le SFC-Type, il est possible de mettre l'attribut "S7_m_c" et pour la valeur "true" de la variable "CUSTEPRT" dans l'interface du bloc. En ouvrant le SFC Type, choisir le menu "vue > Interconnexion" et trouver la variable de sortie "CUSTEPRT".

Fig 2: Variable du temps de marche de l'étape.
La boite de dialogue des propriétés de la variable peut être ouverte en cliquant droit après sélection des propriétés de l'objet et là, l'attribut S7_m_c peut être mis.

Figure 3: sélection de l'Attribut S7_m_c
Après compilation de l'OS, cette variable est paramétrée dans les variables WinCC et peut être utilisée pour la visualisation. Cependant, cette visualisation n'est valide que pour le nouveau type de SFC à partir de PCS7 V6 et ne peut pas être utilisée pour des SFC-Plan standard.
|