|
QUESTION:
Que faut-il préciser, pour poser une question sur la communication
point à point S5 /S7 au support technique ?
REPONSE:
Pour poser une question précise au support technique et pour ne
pas avoir en retour d’autres questions complémentaires, une
description aussi précise que possible du comportement constaté est
nécessaire. En principe les données suivantes sont nécessaires dans
chaque cas pour traiter rapidement le problème :
- Quels modules sont installés ( numéros de référence
complets),
- Quelles versions de Firmware/Hardware sont utilisés sur les
modules,
- Quelles interfaces sont installées (RS232, TTY, ...),
- Quel protocole est utilisé (ASCII, RK 512, 3964, ...),
- Diagnostic d’erreur (tampon de diagnostic des CPs ou
indications de retour des FB),
- Qu’est-ce qui ne fonctionne pas dans la communication (
émission ou réception).
Le tampon de diagnostic d’un CP S7 peut être lu de la manière
suivante :
- Etablissez une liaison en ligne vers la CPU.
- Sélectionnez le CP dans la configuration matérielle et allez
dans "Système cible > Etat du module". Là vous
pourrez lire et enregistrer le tampon de diagnostic.
- Vous trouverez dans l’onglet "Généralités " le numéro de
référence et la version du CP.
Image 1: Tampon de diagnostic du CP S7
Note :
Pour lire le diagnostic correspondant dans une communication point
à point S5,veuillez consulter le manuel du CP concerné.
|