Anleitung:
In diesem Beispiel wird ein CP5611 verwendet, der die S7-Kommunikation über den SIMATIC NET OPC-Server mit einer S7-Steuerung am MPI-Bus realisiert.
Hinweis: Die gleiche Vorgehensweise trifft auch für die Kommunikationsprozessoren CP5613, CP5511 und CP5512 zu.
Allgemeine Informationen: Es wird vorausgesetzt, dass eins der zwei Konfigurations-Tools installiert ist:
- NCM PC:
NCM PC wird mit der SIMATIC NET CD mitgeliefert und ermöglicht das Erzeugen von PC Projekten und Öffnen von STEP 7-Projekten. Ein Editieren der S7-Bausteine im STEP 7 Projekt ist jedoch mit dieser Software nicht möglich.
- STEP 7:
STEP 7 ist ein eigenständiges Software-Paket und ermöglicht das Erzeugen von S7400-, S7300- und PC Projekten. Ein Editieren der S7-Bausteine ist mit dieser Software möglich.
Es kann nur eins der beiden Konfigurations-Tools installiert sein.
Bitte gehen Sie bei der Konfiguration der PC-Station nach folgender Anleitung vor:
Guide_S7_MPI_d.pdf ( 1739 KB )
Suchbegriffe:
OPC-Server, S7-Verbindung, MPI, Guideline, Anleitung, SOFTNETS7, S7-5613, Verbindungen erstellen, SIMATIC NET PC Software
|