|
QUESTION: Comment démarrer le
''acknowledgement-triggered reporting'' sous SIMATIC PCS 7 V6
?
REPONSE: Le ''acknowledgement-triggered
reporting'' (ATR) se configure spécifiquement. Le principe de
l'ATR est base sur le fait qu'un signal entrant (de 0 vers 1) est
seulement enregistré une fois le message acquitté par l'opérateur.
Tant qu'il n'y a pas eu d'acquittement de message dans l'OS, les
envois répètés du signal du message est déjà stoppé dans l'AS. Un
OS ne peut faire tourner qu'une seule procédure; soit l'ancienne
procédure de message (paramétrage par défaut) soit la nouvelle
procédure de message (ATR). Un afficheur (comme PCS7 OS) peut faire
avec les deux procédures.
Note:
Merci de configurer la même procédure de Message (standard ou ATR)
pour un AS complet d'un Multi projet( ne pas mixer). L'opérateur ne
peut reconnaître par quelle procédure de message le message a été
crée. Ce qui peut mener a des conclusions erronées.
Si des signaux dont le statut se modifie dans un temps très
court, cela peut déclencher une avalanche de messages. Ce qui peut
mener a une insuffisance de sauvegarde des statuts. A travers le
choix du ATR il est possible de désactiver la répétition de
messages jusqu'a ce qu'un acquittement soit fait.
Configuration:
- Ouvrir le SIMATIC Manager.
- Sélectionner la station choisie a l'intérieur de l'arborescence
de la vue des composants.
- Sélectionner "Materiel".
- Dans le menu Édition , Ouvrir l'objet la configuration matériel
est alors ouverte.
- Double cliquer sur la CPU.
- Dans les Propriétés de la CPU sous l'onglet Diagnostique
activer ''acknowledgement-triggered reporting''.
Fig1: Propriétés de la CPU sous l'onglet Diagnostique activer
''acknowledgement-triggered reporting''.
|