afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Création de programmes -- CFC - Généré des plans
Comment implémenter des messages dans un CMT (Module de commande Type) dans SIMATIC PCS 7 ?
Pourquoi le message suivant apparaît-il lors de la compilation des diagrammes CFC dans PCS7 V7.0 : "F: Le FC... est en dehors de la plage utilisateur" ?
Longueur de variable String incorrecte lors du transfert vers WinCC sur PCS 7 V4.02
Comment transférer facilement les connexions de diagrammes d'un bloc existant dans un diagramme CFC utilisateur ?
Connexion d'un pointeur ANY à un bloc de données complet dans le CFC (PCS 7 V4.02 et V5.x)
Modifier l'instance d'un CFC de CFC sous SIMATIC PCS 7 V6
Utilisation de diagrammes et de bloc sous SIMATIC PCS 7 V6
Lors de changements sur un type de point de mesure, comment les blocs du point de mesure peuvent-ils être automatiquement remplacés avec SIMATIC PCS7 par l'assistant d'import/export IEA ?
Utilisation de diagrammes et de bloc sous SIMATIC PCS 7 V6
Nº de référence:

QUESTION:
Comment utiliser les diagrammes et l'option point d'insertion des blocs avec SIMATIC PCS 7 V6 ?

REPONSE:  
Avec la Version 6 de SIMATIC PCS 7 il y a une différence entre le point d'insertion des groupes d'exécution et diagrammes et le point d'insertion d'un bloc d'un projet. 

Pour chaque nouveau diagramme, un groupe d'exécution est automatiquement produit. Ce groupe d'exécution a le même nom que le diagramme CFC. Si le CFC est renommé le groupe d'exécution l'est aussi.

 A l'intérieur du diagramme, on a également à sa disposition l'option du point d'insertion, pour établir l'ordre d'insertion dans le diagramme CFC. Les blocs sont aussi insérés en fonction de leur ordre à l'intérieur de groupe exécution. 
Dans SIMATIC PCS 7 V6, chaque diagramme CFC a son propre groupe d'exécution et son propre bloc de point d'insertion. Cela signifie, que chaque CFC même si on le laisse après, stocke son bloc de point d'insertion. Quand la configuration se poursuit, tous les blocs suivent l'ordre précédemment défini. Alors il n'y a pas de mélange de blocs de différents diagrammes CFC à l'intérieur de groupe d'exécution non prévus. 

Procédure:

  • Générer un nouveau multi projet SIMATIC PCS 7 avec une vue Technologique Hiérarchie (TH) et créer un diagramme CFC. 

Fig 1: Vue technologique d'un multi projet.

  • En utilisant l'option de point d'insertion on décide de la place du chien de garde (OBx), où le prochain CFC sera inséré. Ouvrir l'éditeur runtime dans le CFC.

Fig 2: Affichage de l'éditeur runtime CFC 

  • A l'intérieur de l'OB choisi (OBx), choisir le groupe runtime prédécesseur, cliquer droit dessus et sélectionner "prédécesseur pour insertion du prochaine diagramme" à partir du menu. A partir de maintenant, quand on crée un diagramme CFC, un groupe d'exécution avec le même nom est créé sous ce groupe d'exécution. Si on sélectionne directement l'OB d'exécution, le groupe d'exécution sera complété directement sous cet OB.

Fig 3: Menu pour selectionner le diagramme d'insertion.

  • Ce réglage peut également être fait à partir de la barre des taches. Se placer sur le groupe d'exécution ou sur l'OB. Puis choisir dans le menu de la barre des taches "Édition" puis " Prédécesseur pour point d'insertion".

Fig 4: Choix de la position d'insertion via le menu de la barre des taches.

  • Pour choisir la position du bloc d'insertion, faire de cette façon suivante: ouvrir un diagramme CFC et se placer sur  le bloc supposé être le prédécesseur. Cliquer droit sur le bloc et choisir " prédécesseur pour insertion" dans le menu.

fig 5: Choix du bloc CFC comme predecesseur.

  • Ce réglage peut également se faire dans l'éditeur runtime. Double cliquer sur le rectangle vert du bloc CFC. L'éditeur s'ouvre sous le bloc sélectionné;On peut alors choisir le point d'insertion via un clic droit.

Fig 6: Choix de la position d'insertion du bloc sélectionné.

Note:
Le point choisi qui est significatif est montré à l'intérieur de la colonne statut. Ce qui permet de lire la position actuelle de différent pointers en même temps. 


 ID contribution:16511697   Date:2003-07-31