Mostrar lista de artículos
WinCC Web Navigator -- Informaciones de producto -- Information on Web Navigator
¿Cuál es el motivo del aviso de fallo "Error: warning (0012): 'TagNameInAction': macro redefinition" en el Web Navigator V1.1 y porqué no aparece este aviso en la versión V1.0?
¿Qué estados del sistema conocidos puede tener un PC si se instala de nuevo el WinCC Web Navigator V1.1 y cuáles son sus significados?
¿Por qué en el WinCC Web Navigator Cliente se muestran los valores en gris y los controles no dan ningún valor / dato, a pesar de que en el WinCC RT se muestra todo correctamente.
¿Cuáles pueden ser los motivos del "HTTP- Fallo 401" cuando el Web Navigator V1.0/V1.1 se da de alta en el servidor Web?
¿Se necesita instalar el Option-Pack en el Windows 2000 para la instalación del "servidor de información de Internet" (IIS)?
¿Porqué no se ejecuta correctamente la instalación del MS Option Pack?
¿Porqué se recibe un aviso de fallo en el WinCC Web Viev Publisher al compilar una imagen con un Script en C?
¿Qué opciones y ADD-ON de WinCC soporta el Web Navigator V1.x?
¿Cómo se realiza la transferencia de datos entre el servidor y el cliente Web?
¿Qué particularidades han de tenerse en cuenta en la configuración de imágenes para el Web Navigator V1.0?
¿Qué requerimientos hay que cumplir para que se pueda instalar un IIS (Internet Information Server), necesario para el WinCC Web Navigator V1.x, en un Windows NT Workstation?
¿Porqué el WinCC/Web Navigator V1.x Cliente no accede al WinCC/Web Navigator Servidor?
¿Cómo se puede instalar el WinCC / WebNavigator Cliente V1.x en un PC con SIMATIC WinCC V6.0?
¿Porqué no se muestra ningún fichero (pantalla) en la ventana de selección del asistente del Web Publishing, a pesar de que se muestra correctamente el path del proyecto de WinCC?
¿Qué datos / archivos son relevantes para el SIMATIC WinCC Web Navigator V1.x?
¿Qué diferencias existen entre el sistema WinCC básico y el WinCC Web Navigator?
¿Por qué no se puede ver "Cerrar botón" de una ventana de imagen en el WinCC Web Navigator Cliente?
¿Por qué sólo se muestra la pantalla de inicio en el WinCC Web Navigator Cliente?
¿Por qué no funcionan las HOTKEYS configuradas en el WinCC Web Navigator Cliente?
¿Porqué no es visible en el Web Navigator Cliente la regla en el control de tendencias del WinCC Tag Logging?
¿Por qué no se actualizan los clientes Web, a pesar de que el servidor Web, mediante la actualización, contiene un nuevo paquete Cliente?
¿Qué hay que tener en cuenta en el WinCC Web Navigator Server V1.1 cargados en los diferentes proyectos de WinCC y arrancados en el Runtime?
¿Cómo funciona la actualización del Web Navigator V1.0 a V1.1 en los clientes Web Navigator?
¿Qué ancho de banda necesitan los clientes del WinCC Web Navigator para la comunicación con el WinCC Web Server?
¿Cómo se puede instalar el WinCC / WebNavigator Cliente V1.x en un PC con SIMATIC WinCC V6.0?
Referencia:

Descripción:  
La opción SIMATIC "WinCC / WebNavigator V1.x" no se puede instalar en un PC
que disponga del SIMATIC WinCC V6.0 , ya que el IMATIC WinCC V6.0 ya no funcionaría.

Si a pesar de todo ya se ha instalado, el SIMATIC WinCC/WebNavigator V1.x se debe desinstalar de la siguiente manera:

  • Seleccione el directorio "...\Siemens\WinCC\WebNavigator\Client\Uninstall_Client" y arranque el SETUP.
    => Con esto se desinstala el Web Navigator Cliente.
  • Desinstale el SIMATIC WinCC V6.0.
  • Instale de nuevo el SIMATIC WinCC V6.0 de nuevo tras el arranque del PC.

 Nr. de identificación (ID):16505858   Fecha:2010-02-14