Mostrar lista de artículos
OS - WinCC -- Servicio y mantenimiento -- Valoración de ficheros de diagnóstico
¿Cómo se puede recopilar la información de diagnóstico y del sistema con ayuda de la "herramienta de diagnóstico Simatic" (SDT2012)?
¿Cómo se puede recopilar en un PC central la información de diagnóstico y del sistema de varios PCs, con ayuda de la "Simatic Diagnose Tool" (SDT)?
Aviso: "Message overflow detected" (Se ha detectado un desbordamiento del mensaje)
¿Porque en las estaciones SIMATIC PCS 7 del tipo básico IL 40 / IL 40 S, aparecen entradas Time-Out de vez en cuando en la señalización de eventos (EventLog) del sistema operativo Windows?
Aviso: "Message overflow detected" (Se ha detectado un desbordamiento del mensaje)
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cuándo aparece el aviso " Message overflow detected (Se ha detectado un desbordamiento del mensaje)"?

RESPUESTA:
En el fichero "WinCC_Sys_0x.log" hay varias entradas del tipo siguiente (referencias de un fichero LOG):

03.08.1999,11:09:45:105,1000200,4,ES1,,WinCC-Runtime,Connection ProgrammAS1(1)#01 Established
03.08.1999,11:09:45:195,1000200,4,ES1,,WinCC-Runtime,Connection ProgrammAS2(1)#02 Established
04.08.1999,10:05:03:482,1003082,4,ES1,Administrator,NRMS7PMC,MldReceiveMsg: RDFT_EVT_PMC_ALARM8/_ALARM_T Connection ProgrammAS1(1)#01, EV_ID 0x00000086: Message overflow detected
04.08.1999,10:05:03:893,1003082,4,ES1,Administrator,NRMS7PMC,MldReceiveMsg: RDFT_EVT_PMC_ALARM8/_ALARM_T Connection ProgrammAS1(1)#01, EV_ID 0x0000006A: Message overflow detected
04.08.1999,10:05:07:167,1003082,4,ES1,Administrator,NRMS7PMC,MldReceiveMsg: RDFT_EVT_PMC_ALARM8/_ALARM_T Connection ProgrammAS1(1)#01, EV_ID 0x0000006C: Message overflow detected
04.08.1999,10:05:07:267,1003082,4,ES1,Administrator,NRMS7PMC,MldReceiveMsg: RDFT_EVT_PMC_ALARM8/_ALARM_T Connection ProgrammAS1(1)#01, EV_ID 0x0000006A: Message overflow detected

Primero se crea el enlace con los PLCs, y después aparecen los avisos de fallo "Message overflow detected (Se ha detectado un desbordamiento del mensaje)".

Motivo:
Los módulos "Alarm-8P" sólo puede archivar 3 estados (llegado, ido, acusado). Si el WinCC no está en modo Runtime y los avisos cambian varias veces su valor, puede que el módulo correspondiente no transmita estas modificaciones de estado al WinCC. Al realizarse un nuevo arranque del Runtime de WinCC el módulo indica todos estos avisos.

Conceptos de búsqueda:
Servicio

 Nr. de identificación (ID):1624059   Fecha:1999-12-20