DESCRIPTION :
Les numéros des blocs de données d'instance attribués aux instances dans le CFC, sont attribués automatiquement par le CFC. Vous ne pouvez pas avoir d'influence sur ces numéros. Lorsqu'un bloc de données d'instance est attribué à une instance, le numéro de ce bloc de données d'instance ne peut changer que lors des actions suivantes :
- Un diagramme est copié dans un autre projet
- Le programme est comprimé.
- Un type de bloc est de nouveau importé. Dans ce cas, seuls les numéros des instances à nouveau importées sont changés. Une modification des attributs du DB n'entraîne pas un renumérotation.
- Le projet est enregistré dans SIMATIC Manager avec ou sans réorganisation. A partir de CFC version 5 + SP3 (PCS7 Version 5.0), les numéros des blocs de données d'instances seront maintenus.
Dans les autres cas, les numéros d'instances sont maintenus.
|