afficher la liste des articles
TeleService/TS-/PC-Adapter -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Informations sur le thème "Vérification de compatibilité"
Est-il possible avec Teleservice (TS Adapter) d'envoyer un SMS sur le réseau téléphonique fixe via un modem analogique ou un modem ISDN ?
Quelle est la différence entre le PC-Adapter et le TS-Adapter dans la communication entre le PC et le S7?
A quoi faut-il prendre garde lors du choix d'un modem pour une utilisation avec SIMATIC S7 TeleService ?
Quelle compatibilité le logiciel TéléService a-t-il en association avec TéléService V6.1/V5.2 et un adaptateur TS I/II?
Est-il possible avec Teleservice (TS Adapter) d'envoyer un SMS sur le réseau téléphonique fixe via un modem analogique ou un modem ISDN ?
Nº de référence:

Description
L'envoi d'un SMS via un modem pour réseau téléphonique filaire (analogique, RNIS) n'est pas pris en charge par Teleservice (TS Adapter). Le TS Adapter lui-même ne comprend et ne prend en charge aucun protocole propre aux fournisseurs comme par exemple UCP (Universal Computer ProTool) ou TAP (Telelocator Alphanumeric ProTool).

Envoi d'un SMS à l'aide du TS Adapter I ou II
Le TS Adapter I (à partir de la version V5.2) et TS Adapter II prennent en charge l'émission de SMS via un modem GSM raccordé sur l'interface série RS232. 

Vous trouverez dans le paquet Teleservice une bibliothèque STEP7 qui contient notamment le bloc logiciel FB48 "SMS_SEND". Si vous souhaitez envoyer un SMS, vous devez appeler dans le programme applicatif le bloc fonctionnel FB 48 "SMS_SEND".

Note
Le bloc FB48 "SMS_SEND" peut uniquement être utilisé à travers l'interface MPI de la CPU-S7.

Envoi d'un E-Mail à l'aide du TS Adapter IE (Basic)
Le TS Adapter IE (Basic) peut envoyer des SMS mais de manière indirecte, c'est-à-dire que l'on doit passer par l'envoi d'un E-Mail. Si vous souhaitez envoyer un E-Mail, vous devez appeler dans le programme applicatif le bloc fonctionnel FB 49 "AS_MAIL". Ce dernier permet d'émettre un E-Mail à partir de la CPU vers un serveur de messagerie SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
Si votre fournisseur d'accès propose la fonctionnalité "SMS via messagerie", il est possible d'émettre un SMS via le service de la messagerie. Avec cette fonctionnalité, un E-mail composé d'un format fixe (numéro de téléphone du destinataire, corps du message, etc..) est envoyé au serveur de messagerie. Le serveur détecte que l'E-mail reçu contient en réalité un message de type SMS; et le transfert via le réseau GSM vers le numéro de téléphone de portable inscrit dans le message.

Blocs fonctionnel  FB48 "SMS_SEND" et  FB49 "AS_MAIL"
Ces blocs fonctionnels FB48 "SMS_SEND" et FB49 "AS_MAIL" sont inclus dans le paquet Teleservice et sont automatiquement installés dans une bibliothèque STEP7 lors de l'installation du Teleservice.
 
Requis Envoi d'un SMS Envoi d'un E-Mail
Matériel TS Adapter I (à partir de la V5.2) ou II
Modem GSM
TS Adapter IE (Basic)
CPU 31x-2 PN/DP à partir du Firmware V2.5
ou CPU 41x-3 PN/DP
Logiciel FB 48 "SMS_SEND"
(à appeler dans votre programme applicatif  STEP 7)
FB49 "AS_MAIL"
(à appeler dans votre programme applicatif  STEP 7)

Informations complémentaires
Vous trouverez d'autres informations sur ces blocs fonctionnels et les explications pour mettre en œuvre le Teleservice dans les manuels techniques de ces appareils.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les liens pour télécharger gratuitement les manuels techniques de ces produits.
 
Manuel Technique FAQ Nr:
TS Adapter II 20983182
TS Adapter IE Basic 51311100
TeleService S7-Library V6.1 24781774

Mots-clefs
Transmission de données, établissement de liaison, interruption de liaison

 ID contribution:1557001   Date:2012-02-20