afficher la liste des articles
WinCC Server / Client -- Configurer l'environnement de développement -- Paramétrage du système
Utilisation de WinCC-Client sur une machine comportant plusieurs adresses IP- (deux cartes réseau ou acces RAS-) en WinCC V4.02
Installer un WinCC Server sur un Windows NT Server
Client/Server Betrieb über RAS unter WinCC V4.02
Configuration de clients avec l'outil "Project Switcher" après avoir dupliqué le projet.
Modifier le nom du PC sous WinCC V6
Modifier le nom du PC sous WinCC V6
Nº de référence:

QUESTION:
Comment peut-on modifier le nom symbolique du PC?

REPONSE:  
Le nom symbolique du PC est indiqué uniquement lors de la génération du Package. Si on souhaite modifier ce nom symbolique du PC existent, il faut effacer le Package et en créer un nouveau. A la création, on peut changer le nom symbolique du PC.



Fig 1: Boite de dialogue pour créer un Package et modifier le nom du PC.

Important:
La modification du nom symbolique du PC ne s'effectue pas sur les objets déjà réalisés, il faut les adapter manuellement.


 ID contribution:15398600   Date:2003-07-11