|
DOMANDA
Quali possibilità offre la nuova funzione per l'assegnazione di
time stamp con la IM153-2BA00 e quali sono i requisiti
necessari?
RISPOSTA
Per prima cosa continuano a valere tutte le indicazioni generali
per la assegnazione di time stamp a segnali digitali di processo,
vedi il manuale "PCS7", 10 ms Assegnazione di time stamp -
nell'articolo con ID 15229448
Inoltre, a partire dall'unità IM153-2 (Listino N. 6ES7
153-2Bx00-0XB0), ci sono ulteriori possibilità:
- tempo di sincronizzazione/tempo di
sorveglianza impostabile del telegramma dell'ora.
- Precisione: in 3 ms tra gli slave / 10 ms
oltre i componenti nell'impianto - vale anche nel caso di impiego
di periferia non esclusivamente digitale.
- Garanzia delle esigenze di precisione con un
tempo di sincronizzazione del telegramma dell'ora sul bus DP pari a
10 sec. (opp. inferiore).
- Piena utilizzabilità di altre nuove funzioni
senza perdita della precisione (p. es. funzionamento in sincronismo
di clock).
- Comportamento standard adatto alla norma per
l'assegnazione di time stamp (p. es. in avviamento e come reazione
ad un guasto).
Per il punto 1: avvertenze per l'impostazione del tempo
di sincronizzazione sullo slave DP
- Impostare il tempo nella misura richiesta su
tutto il sistema, cioè, se si suppone di dover assegnare un time
stamp con una precisione di 3 ms all'interno di una stazione opp.
10 ms oltre la stazione, scegliere 10 sec.. Se è sufficiente una
precisione superiore a 10 ms, scegliere la grandezza successiva: 1
min.
Motivo
Una sincronizzazione dell'ora ciclica di tutti i componenti nella
stazione (CP Ethernet, CPU, master DP, slave DP, ...) richiede
performance che si possono risparmiare.
- Impostare in ogni caso un intervallo di
sincronizzazione dell'ora sullo slave che sia maggiore o uguale
all'intervallo di sincronizzazione reale!
Motivo
La IM153-2BA00 sorveglia l'arrivo dei telegrammi dell'ora con un
reticolo temporale triplo del tempo di sincronizzazione. Cioè se
dopo che questo tempo di sorveglianza è trascorso non è più
comparso un telegramma di sincronizzazione, la IM emettere una
segnalazione di errore "Mancanza di telegramma, IN ARRIVO". Se
ricompare un telegramma dell'ora, la IM General ha segnalazione
"Mancanza di telegramma, IN PARTENZA". Quindi se è stato
parametrizzato un tempo di sincronizzazione troppo piccolo, le due
segnalazione avevano in sequenza continua.
PCS7__im153-2BA00_uz_sync_1_e.gif)
Figura 1 HW Config - Maschera di parametrizzazione IM153-2BA00
Per il punto 2: avvertenze per il comportamento secondo
norma e le differenze ad esso allegate rispetto al comportamento
precedente.
- La funzione "Assegnazione di time stamp" si
avvia dopo una progettazione regolare anche se fino a quel momento
non era arrivato alcun telegramma dell'ora.
- L'orologio interno alla IM al momento
dell'inizializzazione è impostato su 1.1.1984; 0:00. Eventuali
informazioni dotate di time stamp prima dell'arrivo del
primo telegramma dell'ora vengono quindi di dotate di un tempo
superiore al tempo dell'inizializzazione. Un telegramma dell'ora
che arriva successivamente imposta l'orologio sull'ora attuale. Di
conseguenza si arriva alla segnalazione "Differenza dell'ora tra
l'orologio interno e tempo di sincronizzazione".
- Poi ogni sincronizzazione in arrivo viene
riconosciuta come valida anche se un precedente master dell'ora
riconosce una mancanza della propria sincronizzazione ed
esegue una sincronizzazione sostitutiva per i propri slave. Questo
in determinate circostanze porta a slave che lavorano non più in
modo sincrono su diversi master opp. CPU. Il componente che
riconosce la mancanza deve generare anche una segnalazione di
errore, la IM non invia più segnalazioni di errore.
Motivo
Si evita un'ondata di segnalazioni dai componenti sottordinati che
rilevano tutti lo stesso problema.
Avvertenze
- Tenere conto anche di altre voci
sull'argomento "SIMATIC NET Funzioni dell'ora del CP1613" -
nell'articolo con ID 1683661 e "Assegnazione di time stamp
ET200M/IM153-2" - nell'articolo con ID 15014885.
- La "IM 153-2 High Feature" è fornibile da
subito - nell'articolo con ID 14326542.
|