|
PREGUNTA:
¿Qué posibilidades ofrece la nueva función para implementar marcas
de tiempo con la IM153-2BA00 y qué requerimientos hay que cumplir
para que se pueda utilizar?
RESPUESTA:
En principio, siguen siendo válidas todas las declaraciones
generales sobre marcas de tiempo para las señales de proceso
digitales, consultar el manual "Marcas de tiempo de 10ms en PCS7"
(página del Customer Support con número ID 5229448).
Pero además, se disponen de las siguientes posibilidades a partir
de la tarjeta IM153-2 (referencia: 6ES7 153-2Bx00-0XB0):
- Ajuste del tiempo de
sincronización / tiempo de supervisión en el telegrama de
fecha/hora.
- Precisión: 3 ms dentro de los
esclavos / 10 ms en otros componentes de la instalación – también
es válido cuando no solo se utiliza periferia digital.
- Garantía de la precisión para
el tiempo de sincronización del telegrama de fecha/hora en el bus
DP: 10 segundos (o inferior).
- Plena utilización del resto
de nuevas funciones sin tener pérdida de precisión (por ejemplo,
servicio síncrono).
- Comportamiento adaptado a la
norma de marcas de tiempo (por ejemplo, en el arranque y en la
reacción ante fallos).
Sobre el punto 1:
Advertencias para la configuración del tiempo de sincronización en
el esclavo DP:
- Ajuste el tiempo en el
sistema en la medida necesaria, es decir, en caso de que se haya
previsto una precisión para las marcas de tiempo de 3 ms dentro de
la estación y 10 ms en otros componentes de la instalación,
seleccione 10 segundos. Si es suficiente con una precisión de más
de 10 ms, seleccione el siguiente tamaño: 1 min.
Motivo:
La sincronización cíclica de fecha/hora de todos los
componentes en una estación (CPs de Ethernet, CPUs, DP-Master,
Esclavos DP, ...) exige unas prestaciones que se pueden ahorrar en
caso necesario.
- ¡En cualquier caso, ajuste en
el esclavo un intervalo de sincronización de fecha/hora que se a
igual o mayor el intervalo de sincronización real!.
Motivo:
La IM153-2BA00 supervisa la recepción de los telegramas de
fecha/hora cada tercio del tiempo de sincronización, es decir, si
transcurrido este tiempo de supervisión no se ha recibido ningún
telegrama de fecha/hora, la IM indica un aviso de fallo "Fallo de
telegrama, ENTRANTE". Si aparece ahora un telegrama de fecha/hora,
la IM indica el aviso "Fallo de telegrama, SALIENTE". Si se ha
parametrizado un tiempo de sincronización demasiado pequeño, los 2
avisos aparecen constantemente de forma sucesiva.
PCS7__im153-2BA00_uz_sync_1_d.gif)
Figura 1: Máscara de la configuración HW para la
IM153-2BA00
Sobre el punto 2:
Advertencias sobre el comportamiento de a cuerdo a la norma y las
diferencias con los comportamientos anteriores:
- La función de marcas de
tiempo funciona si se ha hecho la parametrización correctamente,
incluso si no se ha recibido hasta ahora ningún telegrama de
fecha/hora.
- El reloj interno de la IM en
el momento de la inicialización está ajustado en 1.1.1984; 0:00.
Las informaciones con marca de tiempo antes de la aparición
del primer telegrama de fecha/hora se marcan con un valor de tiempo
superior al tiempo de inicialización. Un telegrama de fecha/hora
aparecido a continuación ajusta el reloj con la hora actual.
Después de ello aparece el aviso "Diferencia de fecha/hora entre el
reloj interno y el tiempo de sincronización "
- Cada sincronización entrante
de reconoce como válida, incluso cuando el reloj maestro anterior
reconozca un fallo en su sincronización y ejecute una
sincronización de sustitución en su esclavo. Esto provoca en
determinadas circunstancias que los esclavos no funcionen de forma
síncrona en diferentes maestros o CPUs. Los componentes que
reconocen el fallo también deben generar un aviso de fallo, la IM
ya no envía ningún aviso de fallo más.
Motivo:
Evitar las avalanchas de avisos en los componentes inferiores,
ya que todos van a reconocer el mismo problema.
Advertencias:
- Por favor, tenga en cuenta lo
indicado en la página del Customer Support con número ID 1683661
("SIMATIC NET: Función de fecha/hora en la CP1613") y en la página
con número ID 15014885 "Marcas de tiempo para la
ET200M/IM153-2".
- La IM 153-2 High Feature ya
es suministrable – Página del Customer Support con número ID
14326542.
|