afficher la liste des articles
WinCC -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs (traitement des fichiers de diagnostic)
Comment utiliser "SIMATIC Diagnostics Tool" (SDT2012) pour rassembler les informations de diagnostic et les données système ?
Comment réaliser un diagnostic complet d'une installation PCS7 ou WinCC ?
Comment rassembler les informations de diagnostic et les informations système de plusieurs ordinateurs sur un ordinateur central à l'aide de l'outil "SIMATIC Diagnose Tool" (SDT2011) ?
Quelle est la signification des messages "Tampon de transmission trop petit", "TagQueue overflow", "Des messages sont perdus" ?
Pour quelle raison l'erreur "S7OPCIAX" apparaît elle dans l'observateur d'événement ?
Comment reconnaître prématurément des goulots d'étranglement dans les ressources WinCC et comment réagir ?
Où trouver une description des messages d'erreur de la fenêtre de diagnostic GlobalScript dans WinCC RT ?
Comment peut-on déterminer le nom d'une action à l'aide du message d'erreur "Execute Error in Action @xxx" ?
Quelles causes peuvent être à l'origine du message de défaut " More than 10000 actions in work" ( 5000 jusqu'à la version V6.2 de WinCC ) dans les fichiers de diagnostic ?
Comment sauvegarder les fichiers de l'observateur d'événements Windows ?
Comment sauvegarder les données log du Système Windows Monitor (Performance Monitor) dans un fichier?
Comment estimer la place nécessaire sur le disque dur pour le fichier de log du logiciel système de Windows (Performance Monitor)?
Où trouve-t-on des explications sur les messages d’erreur des fichiers de diagnostic de WinCC License.log, WinCC_SStart_xx.log et WinCC_Sys_xx.log ?
Comment évaluer et remédier aux erreurs de configuration de type "OnErrorExecute" ?
Comment écrire les sorties depuis l'outil de diagnostic APDiag vers un fichier ?
Comment utiliser l'outil de diagnostic "APDiag" pour des script en C ?
Comment déterminer le nom de la fonction depuis la fonction ID dans le cas de messages APDiag-OnErrorExecute?
Comment démarrer l'outil de diagnostic de script APDiag?
OS - WinCC -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Pourquoi le message d'erreur de licence "YMAINR9999 manquante" est-il délivré alors que seuls les diagnostics de base non assujettis à licence sont utilisés ?
Comment réaliser un diagnostic complet d'une installation PCS7 ou WinCC ?
Comment sauvegarder les fichiers de l'observateur d'événements Windows ?
Comment installer User Mode Process Dumper pour le diagnostic avec WinCC et PCS7 ?
De quelles informations le Support Technique a-t-il besoin pour répondre aux questions sur PCS7 ?
Pourquoi les paramétrages DCOM du serveur WinCC OPC sont-ils remis à zéro suite à l'activation du Runtime OS ?
Pourquoi le message "Le réseau n'est pas encore prêt" s'affiche-t-il quand un auto-démarrage est configuré sur un OS ?
Pourquoi les Contrôles-ActiveX(OCX) STEP 7 ne sont-ils pas affichés sur les serveurs et les clients OS ?
Pourquoi toutes les icônes de blocs ne sont-elles pas mises à jour lors de la compilation OS ?
Quelles sont les causes des messages système de la technologie de commande de PCS7 et quelles mesures doivent être prises pour y remédier ?
Pourquoi la fenêtre OS Login Box disparaît-elle parfois en arrière-plan ?
Longueur des textes d'alarmes générés par le mapper
Que dois-je faire lorsque le Split Screen Wizard se termine avec une erreur ?
Pourquoi obtiens-je un message d'erreur lors de l'appel d'une vue de boucle d'une Faceplate?
Que signifient les alarmes WinCC "Erreur synchrone AS" et "Erreur asynchrone AS"?
Pourquoi est-ce que l'apparition de la boîte de login n'apparaît sur un client qu'après 3 à 5 minutes, resp. le message "Aucune autorisation de commande" ?
Quelle peut être la cause du non fonctionnement de l'affichage collectif sous SIMATIC PCS 7 en OS Runtime ?
Message d'erreur "Affichage groupé: variable .Eventstate n'existe pas"
Pourquoi apparaît-il des"?????" à la place des champs de texte de l'OS Runtime même si le texte est disponible dans le SIMATIC Manager?
Pourquoi apparait le message 10111001 "la signalisation groupée n'a pas été mise à jour"?
Comment sauvegarder les fichiers de l'observateur d'événements Windows ?
Nº de référence:

Instructions :
Des informations, avertissements et erreurs en liaison avec le matériel ou le système d'exploitation sont stockés dans l'observateur d'événements de Microsoft Windows. A des fins de diagnostic, il peut être nécessaire de fournir les informations de l'observateur d'événements au support technique de Siemens.

Procédure sous Windows NT 4.0
 
Nr. Procédure
1 Appeler l'observateur d'événements par "Démarrer > Programmes > Outils d'administration > Observateur d'événements".
2 Sous le menu "Journal > Système" et. "journal > Applications" vous pouvez basculer d'un journal à l'autre.
3 Enregistrez les informations des deux journaux chaque fois avec "Journal > Enregistrer sous..." et veuillez choisir le type de fichier *.EVT.
4 Quand c'est possible, archiver ces journaux en compressé (ex : zip ou rar) avant de les transmettre au support technique. Cela réduit sensiblement la taille des fichiers.

Procédure sous Windows 2000/2003 Server/XP
 
Nr. Procédure
1 Appeler l'observateur d'événements depuis le "Panneau de configuration", par "outils d'administration" et "observateur d'événements".
2 Vous pouvez consulter les journaux du système ou des applications par le menu arborescent sur la partie gauche de la fenêtre.
3 Enregistrer le journal d'applications et le journal système et sélectionner le fichier du type *.TXT.
4 Quand c'est possible, archiver ces journaux en compressé (ex : zip ou rar) pour les transmettre au support technique. Cela réduit sensiblement la taille des fichiers.

Procédure sous Windows Vista/Windows 7/2008 Server (seulement pour WinCC 7.0)
 
Nr. Procédure
1 Appeler l'observateur d'événements depuis le "Panneau de configuration", par "outils d'administration" et "observateur d'événements".
2 Dans l'arborescence à gauche, choisir "Journaux Windows".
3 Naviguer dans un des sous-niveaux et sauvegarder tous les évènements sous un fichier *.EVTX en utilisant l'action "Enregistrer tous les évènements sous".
4 Quand c'est possible, archiver ces journaux en compressé (ex : zip) pour les transmettre au support technique. Cela réduit sensiblement la taille des fichiers.

Regroupement des fichiers de diagnostic
L'article -ID 44029135 indique comment rassembler les informations de diagnostic et les informations système de votre ordinateur sur un ordinateur central.

 ID contribution:15386411   Date:2011-04-07