visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica degli errori (analisi di file di diagnostica)
Come eseguire una diagnostica completa per impianti PCS 7 e WinCC?
Come è possibile riunire con "Simatic diagnostics tool" (SDT) le informazioni diagnostiche e di sistema di più computer su un computer centrale?
Che significato hanno le segnalazioni di errore: "Buffer di trasferimento troppo piccolo", "TagQueue overflow", "Segnalazioni vanno perdute"
Perché nella visualizzazione dell'evento compare l'errore "S7OPCIAX"?
Come è possibile da WinCC un riconoscimento precoce di difficoltà nelle risorse per una immediata reazione?
Descrizione delle segnalazioni di errore della finestra di diagnostica GSC
Come si può rilevare il nome di una azione tramite la segnalazione di errore "ExecuteError in Action @xxx"?
Segnalazione di errore "Script: More than 5000 actions in work" nel file di diagnostica
Come si possono salvare i dati del Visualizzatore di eventi di Windows?
Come sono memorizzati in un file i dati di diagnosi del Windows-System Monitor (Performance Monitor)?
Come è possibile determinare lo spazio di memoria necessario per il "performance indicator log" del Windows System Monitor (Performance Monitor)?
Dove si trovano chiarimenti relativi alle segnalazioni di errore dei file di diagnostica WinCC License.log, WinCC_SStart_xx.log e WinCC_Sys_xx.log ?
Come si possono analizzare ed eliminare errori di progettazione del tipo "OnErrorExecute"?
Come si possono scrivere in un file le emissioni del tool di diagnostica "APDiag"?
Come si può impiegare il tool di diagnostica "APDiag" per il debug di script in C?
Come si può con la segnalazione APDiag-OnErrorExecute dallo ID della funzione rilevare il nome della funzione?
Come viene avviato il tool di diagnostic script "APDiag"?
OS - WinCC -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica di errori
Come eseguire una diagnostica completa per impianti PCS 7 e WinCC?
Come si possono salvare i dati del Visualizzatore di eventi di Windows?
Come si installa User Mode Process Dumper per diagnostica con WinCC e PCS 7?
Di quali indicazioni necessita il Technical Support nel caso di richiesta su SIMATIC PCS 7?
Perché sul server OS opp. sul client OS non vengono visualizzati i Controls ActiveX (OCX)?
Perché, durante la compilazione OS, non tutte le icone di blocco vengono aggiornate?
Quali cause hanno le segnalazioni di sistema e di guida di processo PCS 7 e quali misure sono necessarie per eliminarle?
Perché talvolta il box di login OS sparisce nello sfondo?
Lunghezza dei testi di segnalazione mappati
Che cosa si deve fare quando lo Split Screen Wizard si chiude con una segnalazione di errore?
Perché arriva una segnalazione di errore nel richiamo dell'immagine di un loop di un faceplate?
Che cosa significano le segnalazioni WinCC "Errore AS sincrono" e "Errore AS asincrono"?
Perché su un client occorre attendere 3 ... 5 minuti fino a quando si apre il box di login opp. fino a quando viene presentata la segnalazione "Mancanza di autorizzazione per il servizio"?
Quali possono essere le cause per cui la visualizzazione cumulativa nel campo panoramico della runtime SIMATIC PCS 7 OS non funziona?
Segnalazione di errore "Visualizzazione cumulativa: la variabile .EventState non esiste"
Perché nella OS-Runtime nell’area panoramica sui tasti di selezione dell'area compare come testo "??????", nonostante nel SIMATIC Manager il testo sia presente?
Perché compare la segnalazione di errore 10111001 "La gerarchia della visualizzazione cumulativa non è aggiornata"?
Come si possono salvare i dati del Visualizzatore di eventi di Windows?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
Nella visualizzazione di eventi di Windows vengono depositate informazioni, avvertimenti ed errori in relazione all'hardware o al sistema operativo. Per la diagnostica di un sistema PCS 7 può essere necessario rendere disponibili le informazioni della visualizzazione di eventi al Siemens Technical Support.

Modo di procedere sotto Windows NT 4.0
 

N.

Modo di procedere

1

Richiamare il Visualizzatore di eventi tramite "Start > Programmi > Gestione (generale) > Visualizzatore di eventi".

2

Tramite il punto di menù "Protocollo > Sistema" opp. "Protocollo > Applicazione" si può passare al singolo report.

3

Memorizzare le informazioni di entrambi i report, ciascuno tramite "Protocollo > Salva con nome..." e scegliere come tipo di file *.EVT.

4

Prima della trasmissione al Technical Support, se possibile, creare un archivio con i report memorizzati p. es. un archivio .zip. Questo riduce notevolmente la quantità dei dati da trasmettere.

Modo di procedere sotto Windows 2000/2003 Server/XP
 

N.

Modo di procedere

1

Richiamare il Visualizzatore di eventi dal Pannello di controllo con "Gestione > Visualizzatore di eventi".

2

Tramite la struttura ad albero nella finestra di sinistra è possibile navigare tra i diversi report per sistema e applicazioni.

3

Memorizzare il report dell'applicazione ed il record di sistema tramite "Azione > File di report salva con nome..." e scegliere come tipo dati *.EVT.

4

Prima della trasmissione al Technical Support, se possibile, creare un archivio con i report memorizzati p. es. un archivio .zip. Questo riduce notevolmente la quantità dei dati da trasmettere.

 Articolo con ID:15386411   Data:2007-04-29 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour