Informations de configuration:
Dans cet exemple, une carte CP5611 est utilisée pour réaliser une communication S7 via PROFIBUS entre le serveur OPC et un automate S7.
Remarque:
La même procédure est applicable pour les coupleurs de communication CP5613/14 A2, CP5621 et CP5511 ou CP5512.
Information générale:
On distinguera deux outils de configuration :
- NCM PC:
NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projets PC ainsi que d'ouvrir des projets STEP 7. L'édition de projet de blocs S7 du projet STEP 7 n'est pas possible avec ce logiciel.
- STEP 7:
Sur votre PC, une version complète du STEP 7 est installée. Une installation de NCM PC n'est pas nécessaire. La configuration de stations PC se fait avec le STEP 7.
- STEP 7:
STEP 7 est un package logiciel séparé, et vous permet de créer des projets S7-400, S7-300 et PC. Il est possible d'utiliser ce logiciel pour éditer des blocs S7
Un seul de ces deux outils peut être installé.
Veuillez suivre les instructions suivantes pour configurer la station PC
Guideline_S7_PB_e.pdf ( 1454 KB )
Critères de recherche : Serveur OPC, liaisons S7, PROFIBUS, Guideline, SOFTNET S7, S7-5613, créer des liaisons, SIMATIC NET PC Software, CP5611 A2, CP5621, CP5613 A2, CP5614 A2, CP5511, CP5512. |