|
FRAGE:
Welche Einstellungen sind bei einer PROFIBUS-DP-Kopplung zwischen
einem Panel bzw. PC mit der ProTool/Pro-Runtime und der S7-200 zu
berücksichtigen?
ANTWORT:
Wenn Sie ein ProTool-Runtime Gerät an eine S7-200 anschließen
möchten, achten Sie bitte darauf, dass die S7-200 nur als
DP-Slave betrieben werden kann. Das Panel bzw. der PC
muss am PROFIBUS DP-Netz als DP-Master und die S7-200 als
DP-Slave eingesetzt werden.
Folgende Einstellungen sind somit vorzunehmen:
ProTool
- Projektieren Sie in ProTool eine Steuerungsanbindung zur
S7-200.
- Verwenden Sie als Protokoll "SIMATIC S7-200" und öffnen Sie die
"Parameter".
Bild 1: Steuerungsprotokoll auswählen
- Damit eine Kommunikation zwischen der S7-200 als DP-Slave und
dem PC als DP-Master aufgebaut werden kann, setzen Sie einen Haken
bei "Einziger Master am Bus" .
Beispiel:
Es kommunizieren fünf PCs über die ProTool/Pro Runtime und
PROFIBUS-DP mit einer S7-200. Ein PC ist der DP-Master, d.h. nur
bei ihm ist der Haken bei "Einziger Master am Bus" gesetzt. Bei den
anderen PCs ist kein Haken bei "Einziger Master am Bus"
eingetragen.
Wenn nun der Master-PC ausfällt, wird die gesamte Kommunikation am
PROFIBUS-DP-Netz unterbrochen, da dann kein Master am Bus vorhanden
ist. Sobald der Master-PC wieder online ist (ProTool/Pro-Runtime
ist gestartet und Steuerungsanbindung aktiv), können die anderen
PC-Stationen auch wieder eine Verbindung zur S7-200 aufbauen.
Empfehlenswert ist somit, alle PCs durch den Haken bei "Einziger
Master am Bus" als Master zu deklarieren, da die Kommunikation dann
nicht von einem PC abhängt.
Bild 2: Kommunikationseinstellungen
Außerdem sind die übrigen Einstellungen für die
PROFIBUS-DP-Anbindung einzutragen. Über die Schaltfläche "Weitere"
können Sie zusätzlich noch die Anzahl der Master am PROFIBUS-DP
angeben.
Bild 3: Anzahl der Master
Hinweis:
Bei einem PC muss die PG/PC-Schnittstelle auf "S7ONLINE -->
Profibus" konfiguriert werden.
Bild 4: PG/PC - Schnittstelle
STEP 7 - Micro/WIN
Mit STEP 7-Micro/WIN muss die Schnittstelle der S7-200
entsprechend den in ProTool verwendeten Parametern konfiguriert
werden.
Hinweise:
- Für eine PROFIBUS-DP Kommunikation mit einer Baudrate >
187,5 kBaud ist eine DP-Schnittstelle an der S7-200 notwendig.
- Für die S7-22x ohne integrierte DP-Schnittstelle wird ein
EM277-Modul für die PROFIBUS-DP-Kommunikation (Baudrate > 187,5
kBaud) benötigt.
- Weitere Informationen zur OP-Kommunikation mit S7-200 finden
Sie im Beitrag "S7-200 und HMI-Komponenten" unter der Beitrags-ID:
14188898.
|