|
QUESTION:
Quels paramétrages sont à prendre en considération pour un couplage
sur PROFIBUS-DP entre un Panel ou un PC avec un Runtime
ProTool/Pro et le S7-200 ?
REPONSE:
Si vous voulez connecter un appareil Runtime ProTool/Pro à un
S7-200, veuillez faire attention que le S7-200 soit uniquement
utilisé en esclave DP. Le Panel ou le PC doivent être
installé en tant que maître-DP sur le réseau PROFIBUS DP et
le S7-200 en tant qu’esclave-DP.
Par conséquent les paramétrages suivants sont à apporter :
- ProTool
- Configurez dans ProTool une liaison automate vers un
S7-200.
- Utilisez le protocole "SIMATIC S7-200" et ouvrez les
"Paramètres".
Image 1: Sélection du protocole automate
- Pour qu'une communication puisse être construite entre le
S7-200 comme esclave DP et le PC comme maître DP, Cocher la case
"Seul maître sur le bus».
Exemple :
Cinq PC communiquent avec ProTool/Pro sur PROFIBUS-DP ave un
S7-200. Un PC est le maître DP, cela signifie que seulement lui
doit avoir la case "Seul maître sur le bus" cochée. Cette
case "Seul maître sur le bus"ne doit pas être cochée dans les
autres PC.
Si maintenant le PC maître DP disparaissait, la communication sur
le réseau PROFIBUS-DP serait interrompue, car alors aucun maître
n’existerait sur le bus. Aussitôt que le maître PC reviendrait en
ligne (que le Runtime ProTool/Pro est démarré et que la liaison
automate est active), les autres stations PC peuvent aussi établir
à nouveau une liaison vers le S7-200.
Il est ainsi recommandé que tous les PC aient la case "Seul maître
sur le bus" de cochée car la communication ainsi ne dépend plus
d’un seul PC.
Image 2: Paramétrage de la communication
En outre, les autres paramétrages à apporter pour la liaison
PROFIBUS-DP sont décrits ci-dessous. Par le bouton "Autres " vous
pouvez entrer également le nombre de maître sur PROFIBUS-DP.
Image 3: Nombre de maîtres
Note :
Sur un PC, l’interface PG/PC doit être paramétrée sur "S7ONLINE
--> Profibus".
Image 4: Interface PG/PC
STEP 7 - Micro/WIN
Le paramétrage dans STEP 7-Micro/WIN doit correspondre au
paramétrage de l’interface du S7-200 configuré dans Protool.
Notes :
- Une interface DP avec une vitesse > 187,5 kBauds est
nécessaire sur le S7-200 pour une communication PROFIBUS-DP.
- Pour les S7-22x sans interface DP intégrée, un module EM277 est
nécessaire pour la communication PROFIBUS-DP (vitesse > 187,5
kBauds).
- Vous trouverez des informations complémentaires sur la
communication des OP avec les S7-200 dans "S7-200 et composants
HMI" dans la contribution ID: 14188898.
|