visualizza l'elenco degli articoli
ProTool -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso S7
Impostazioni in "Stato/Forzamento di oggetto immagine" per l'impiego di un WinAC MP
Connessione di comunicazione tra S7-200 e ProTool/Pro V5.2 tramite CP5611 via PPI
Accoppiamento PPI di ProTool/Pro e S7-200
Collegamento di un Panel opp. PC con ProTool Runtime ad un S7-200 tramite PROFIBUS DP
Collegamento di un Panel ad un controllore S7-300/400
Impostazioni di connessione per una comunicazione tra ProTool/Pro e WinAC
Come si aumenta la performance degli apparecchi HMI?
Come è indicato nel tool di progettazione HMI l'indirizzo MPI di una FM, se questa non compare nella HW Config e di conseguenza è sconosciuta?
Come si può collegare un apparecchio di servizio (ProTool) ad un sistema H (S7-400H)?
Collegamento tramite Ethernet di un ProTool/Pro Runtime (PC) ad una stazione S7-300 opp. S7-400 dal CD SIMATIC NET 07/2001
ProTool/ProRT e S7-200 con cavo PC/PPI
Comunicazione Ethernet tra un ProTool/Pro Runtime (PC) e un CP243-1 (S7-200)
Collegamento tra ProTool/Pro e WinAC
Accoppiamento tra Operator Panel e WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Collegamento tra SIMATIC NET OPC-Server, ProTool/Pro RT e SIMATIC S7
Collegamento di un OP come slave DP - Configurazione dei tasti diretti DP
ProTool RT -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso S7
Accoppiamento PPI di ProTool/Pro e S7-200
Come si può collegare un apparecchio di servizio (ProTool) ad un sistema H (S7-400H)?
Collegamento di un Panel ad un controllore S7-300/400
Comunicazione Ethernet tra un ProTool/Pro Runtime (PC) e un CP243-1 (S7-200)
Collegamento di un Panel opp. PC con ProTool Runtime ad un S7-200 tramite PROFIBUS DP
ProTool/ProRT e S7-200 con cavo PC/PPI
Collegamento tramite Ethernet di un ProTool/Pro Runtime (PC) ad una stazione S7-300 opp. S7-400 dal CD SIMATIC NET 07/2001
Collegamento tra ProTool/Pro e WinAC
Collegamento tra SIMATIC NET OPC-Server, ProTool/Pro RT e SIMATIC S7
Collegamento di un OP come slave DP - Configurazione dei tasti diretti DP
Accoppiamento tra Operator Panel e WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Connessione di comunicazione tra S7-200 e ProTool/Pro V5.2 tramite CP5611 via PPI
Collegamento di un Panel opp. PC con ProTool Runtime ad un S7-200 tramite PROFIBUS DP
Numero di ordinazione:


DOMANDA

Di quali impostazioni occorre tener conto nell'accoppiamento PROFIBUS DP tra un Panel opp. un PC con ProTool/Pro Runtime e un S7-200?

RISPOSTA
Se si vuole collegare un apparecchio con ProTool Runtime ad un S7-200, fare attenzione che l'S7-200 può funzionare solo come slave DP. Sulla rete PROFIBUS DP il Panel opp. il PC deve essere impiegato come master DP e l'S7-200 come slave DP.

Sono quindi necessarie le impostazioni seguenti.

ProTool

  • Progettare in ProTool un collegamento al controllore S7-200.
  • Utilizzare come protocollo "SIMATIC S7-200" ed aprire "Parametri".

ProTool_S7200_Bedienger%C3%A4t_1_e.gif

Figura 1 Scelta del protocollo del controllore

  • Affinché abbia luogo la comunicazione tra l'S7-200 come slave DP ed il PC come master DP, porre la spunta su "Unico master sul bus".

Esempio
Cinque PC comunicano tramite ProTool/Pro Runtime e PROFIBUS DP con un S7-200. Un PC è il master DP, cioè solo su di lui c'è la spunta su "Unico master sul bus". Su tutti gli altri PC non c'è la spunta su "Unico master sul bus".

Se ora il PC master va fuori servizio, tutta la comunicazione sulla rete PROFIBUS DP viene interrotta, poiché non c'è più alcun master sul bus. Non appena il PC master è nuovamente online (ProTool/Pro Runtime è avviata e il collegamento al controllore è attivo), le altre stazioni PC possono stendere nuovamente una connessione verso un S7-200.

Si raccomanda allora, mettendo la spunta su "Unico master sul bus" di tutti i PC, di dichiararli tutti master, in modo che la comunicazione non dipenda da un unico PC.

ProTool_S7200_Bedienger%C3%A4t_2_e.gif

Figura 2 Impostazioni di comunicazione

Sono poi da registrare tutte le consuete impostazioni per un collegamento PROFIBUS DP. Tramite il pulsante "Altri" si può poi indicare il numero dei master sul PROFIBUS DP.

ProTool_S7200_Bedienger%C3%A4t_3_e.gif

Figura 3 Numero dei master

Avvertenza
Su un PC occorre configurare l'interfaccia PG/PC su "S7ONLINE --> Profibus".

ProTool_S7200_Bedienger%C3%A4t_4_e.gif

Figura 4 Interfaccia PG/PC

STEP 7 - Micro/WIN

Con STEP 7-Micro/WIN l'interfaccia dell'S7-200 deve essere configurata in corrispondenza ai parametri utilizzati in ProTool.

Avvertenze

  • Per una comunicazione PROFIBUS DP con un baudrate > 187,5 kBaud, sull'S7-200 è necessaria una interfaccia DP.
  • Per la S7-22x senza interfaccia DP integrata, per la comunicazione PROFIBUS DP (baudrate > 187,5 kbaud) si utilizza un modulo EM277.
  • Ulteriori informazioni sulla comunicazione OP con un S7-200 si trovano nell'articolo "S7-200 ed i componenti HMI" nell'articolo con ID 14188898.



 Articolo con ID:15364845   Data:2003-09-01 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour