|
PREGUNTA:
¿Qué ajustes hay que realizar en PROFIBUS-DP para realizar una
comunicación entre un Panel o PC con ProTool/Pro-Runtime y un
S7-200?
RESPUESTA:
Si se quiere conectar un equipo con ProTool-Runtime a un S7-200,
hay que tener en cuenta que el S7-200 solo funciona como esclavo
DP. El Panel o PC se tiene que utilizar en PROFIBUS DP
como DP-Master y el S7-200 como Esclavo
DP.
Hay que realizar los siguientes
ajustes:
ProTool
- Configure en el ProTool una
conexión con el S7-200.
- Utilice el protocolo "SIMATIC
S7-200" y abra la opción "Parámetros".
Figura 1: Selección del protocolo en el
control
- Para que se puede crear una
comunicación entre el S7-200 como esclavo DP y el PC como maestro
DP, hay que activar la opción "Único maestro en el bus"
.
Ejemplo:
5 PCs comunican a través de
ProTool/Pro-Runtime y PROFIBUS-DP con un S7-200. Un PC es el
maestro DP, es decir, es el único que debe tener activada la
opción "Único maestro en el bus". El resto de PCs deben tener esta
opción desactivada.
Si falla el PC maestro, se interrumpe toda la comunicación en la
red PROFIBUS-DP, ya que no hay ningún maestro en el bus. En cuanto
el PC maestro vuelva a estar Online (ProTool/Pro-Runtime esté
arrancado y el enlace con el control esté activo), el resto de PCs
podrán establecer de nuevo el enlace con el S7-200.
Se recomienda que todos los PCs tengan activada la opción "Único
maestro en el bus" como maestros, ya que así la comunicación no
depende de un solo PC.
Figura 2: Configuración de la
comunicación
Además, hay que realizar el resto de ajustes
para la conexión de PROFIBUS-DP. A través del botón "Siguiente" se
puede aumentar el número de maestros existentes en
PROFIBUS-DP.
Figura 3: Número de maestros
Advertencia:
En el PC hay que configurar la interfase PG/PC a "S7ONLINE -->
PROFIBUS".
Figura 4: Interfase PG/PC
STEP 7 - Micro/WIN
En el STEP 7-Micro/WIN hay que configurar la
interfase del S7-200 según los parámetros ajustados en el
ProTool.
Advertencias:
- Para una comunicación
PROFIBUS-DP con una velocidad de 187,5 kBaud se necesita disponer
de una interfase DP en el S7-200.
- Para el S7-22x sin interfase
DP integrada se necesita un módulo EM277 para la comunicación
PROFIBUS-DP (velocidad de transferencia de más de 187,5
kBaud).
- En la página del Customer
Support con número ID 14188898 "Componentes S7-200 y HMI" se
dispone de información adicional sobre la comunicación OP con el
S7-200.
|