afficher la liste des articles
S7-400 CPU 41x -- Informations sur les produits -- Déterminer les performances et les quantités
Comment peut-on influencer la taille de la mémoire de travail librement disponible d'une CPU SIMATIC S7-400 ?
Combien de liaisons et de contrats de communication sont pris en charge simultanément par le SIMATIC S7-300 ou le S7-400 ?
Quelles ressources de liaisons sont occupées dans la CPU S7-400 pour les liaisons ou les services de communication des CP Industrial Ethernet ?
Combien de points d'arrêt peut-on insérer dans un programme pour le déboguer ?
Quelles sont les limites systèmes pour les CPU F en nombre de communications sécurisées bidirectionnelles via des liaisons S7 ?
Comment peut-on déterminer la taille de la mémoire de chargement et de la mémoire de travail ?
Où trouver des informations sur les vitesses de transmission sur PROFIBUS ou Industrial Ethernet ?
Qu'est ce qu'une alarme de processus, et comment ces alarmes fonctionnent-elles dans un système S7-400 ?
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
S7-400 CPU 41x -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Quelle différence y a t-il entre les paramètres d'initialisation et d'exécution des blocs Modbus TCP ?
Pourquoi obtient-on la valeur hexa "W
Quelles sont les différences entre les blocs Modbus TCP de la version de démonstration et ceux de la version avec licence ?
Pourquoi le paramètre de sortie STATUS du bloc pour Modbus TCP est-il en permanence à la valeur A083 (hex) lorsque le paramètre d'entrée ENQ_ENR est défini à "true" ?
Quels blocs Modbus-TCP peuvent être renommés ou réassignés lorsque les numéros de blocs sont déjà utilisés dans le programme utilisateur ?
Quelles sont les possibilités de communication avec les SIMATIC S7-300/400 ?
Comment échanger des données entre S7-300/S7- 400 et S7-200 au moyen de la communication de base S7 par MPI ?
Données cohérentes du S7-400, résumé des mécanismes
Quels ports sont libérés pour la communication Modbus/TCP et combien de clients Modbus peuvent communiquer avec une CPU SIMATIC S7 configurée en serveur Modbus ?
Comment configurer des alarmes horodatées à la source avec un S7-400 et WinCC?
Que faut-il prendre en compte lors du paramétrage d'une liaison S7 non spécifiée, pour échanger des données entre S7-400 et S7-300 ?
Comment mettre en oeuvre une communication OPEN MODBUS / TCP avec SIMATIC S7 et où obtenir des informations supplémentaires ?
Comment transférer un projet dans un pupitre avec WinCC flexible via routage S7 ?
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Comment programmer les blocs FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données en protocole ISO-on-TCP par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ou par le CP443-1 Advanced ?
Comment programmer les blocs de communication FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour utiliser le protocole TCP pour l'échange de données par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ?
Comment programmer les blocs de communication FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données par le protocole UDP sur l'interface PROFINET intégrée d'une CPU ?
Comment accéder à des données cohérentes sans SFC14/15 dans une mémoire image partielle ?
Quelle est la taille des données cohérentes avec les fonctions de communication S7 PUT et GET pour les CPU S7-400 ?
S7-300 CPU 31x -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Quels sont les modules de sécurité accessibles avec SOFTNET Security Client V4 via une liaison tunnel IPsec sécurisée ?
Quelle différence y a t-il entre les paramètres d'initialisation et d'exécution des blocs Modbus TCP ?
Pourquoi obtient-on la valeur hexa "W
Quelles sont les différences entre les blocs Modbus TCP de la version de démonstration et ceux de la version avec licence ?
Pourquoi le paramètre de sortie STATUS du bloc pour Modbus TCP est-il en permanence à la valeur A083 (hex) lorsque le paramètre d'entrée ENQ_ENR est défini à "true" ?
Quels blocs Modbus-TCP peuvent être renommés ou réassignés lorsque les numéros de blocs sont déjà utilisés dans le programme utilisateur ?
Comment réaliser un horodatage à la source pour des alarmes dans un S7-300 vers WinCC?
Comment programmer les blocs de communication FB14 "GET" et FB15 "PUT" dans un programme S7 pour échanger des données avec une CPU S7-300 ?
Quels ports sont libérés pour la communication Modbus/TCP et combien de clients Modbus peuvent communiquer avec une CPU SIMATIC S7 configurée en serveur Modbus ?
Que faut-il prendre en compte lors du paramétrage d'une liaison S7 non spécifiée, pour échanger des données entre S7-400 et S7-300 ?
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Comment programmer les blocs de communication FB12 "BSEND" et FB13 "BRCV" dans un programme S7 pour échanger des données avec une CPU S7-300 ?
Comment programmer les blocs FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données en protocole ISO-on-TCP par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ou par le CP443-1 Advanced ?
Comment programmer les blocs de communication FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour utiliser le protocole TCP pour l'échange de données par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ?
Comment mettre en oeuvre une communication OPEN MODBUS / TCP avec SIMATIC S7 et où obtenir des informations supplémentaires ?
Comment programmer les blocs de communication FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données par le protocole UDP sur l'interface PROFINET intégrée d'une CPU ?
Comment échanger des données entre S7-300/S7- 400 et S7-200 au moyen de la communication de base S7 par MPI ?
Quelle taille a la consistance des données dans la communication S7 avec les SFB/FB PUT et GET pour chacune des CPU S7-300 et des appareils compacts C7?
Comment peut-on accéder sur PROFIBUS DP à une CPU esclave DP depuis un maitre DP avec la communication de base S7 et les SFC72 "I_GET" et SFC73 "I_PUT"?
Comment accéder à des données cohérentes sans SFC14/15 dans une mémoire image partielle ?
S7-300 CPU 31x -- Informations sur les produits -- Déterminer les performances et les quantités
Combien de liaisons et de contrats de communication sont pris en charge simultanément par le SIMATIC S7-300 ou le S7-400 ?
Quelles ressources de liaisons sont occupées dans la CPU S7-300 pour les liaisons ou les services de communication des CP Industrial Ethernet ?
Quelles sont les limites systèmes pour les CPU F en nombre de communications sécurisées bidirectionnelles via des liaisons S7 ?
Comment peut-on déterminer la taille de la mémoire de chargement et de la mémoire de travail ?
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Où trouver des informations sur les vitesses de transmission sur PROFIBUS ou Industrial Ethernet ?
Qu'est ce qu'une alarme de processus, et comment fonctionne-t-elle dans un système S7-300 ?
Avec combien d'OPs au maximum, une CPU S7-300 peut-elle communiquer ?
Que doit-on faire lorsque la consommation des modules d'un rack dépasse la puissance admissible par le bus fond de panier de la CPU?
Est-ce que la communication PROFIBUS DP occupe des ressources de liaisons?
Combien de modules CP peuvent être connectés au maximum dans une station SIMATIC S7-300/400 ?
Pourquoi la liaison vers l'OP s'interrompt sur un SIMATIC S7 connecté, lorsque j'appelle les fonctions de diagnostic avec la PG ou lorsque je transfère des blocs ?
Combien de points d'arrêt peut-on insérer dans un programme pour le déboguer ?
C7 6xx -- Informations sur les produits -- Déterminer les performances et les quantités
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Combien de ressources de liaison sont disponibles sur les C7-CPU et les C7-OP ?
ET 200X -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
ET 200S (modules standard) -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Comment programmer avec WinAC MP 2008 une transmission de données avec le module ET200S 1SI pour le mode de communication 4 octets ou 8 octets ?
Quelles CPU’s peuvent fonctionner en tant que PROFINET I-Device?
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Quels ports sont libérés pour la communication Modbus/TCP et combien de clients Modbus peuvent communiquer avec une CPU SIMATIC S7 configurée en serveur Modbus ?
Comment programmer les blocs de communication FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour utiliser le protocole TCP pour l'échange de données par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ?
Comment programmer les blocs FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données en protocole ISO-on-TCP par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ou par le CP443-1 Advanced ?
Comment programmer les blocs de communication FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données par le protocole UDP sur l'interface PROFINET intégrée d'une CPU ?
A quoi faut-il faire attention lors de la connexion à une CPU SIMATIC ET 200 d'un appareil SIMATIC HMI configuré avec WinCC flexible ES ?
Fonction "Signalisation d'erreurs système" avec l'ET 200S CPU applicable à partir de la version Firmware 2.1
Utilisation du SFB75 (Générer une alarme vers le maître DP) sur une CPU ET 200S
ET 200pro -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de blocs de communication
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Comment programmer les blocs de communication FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour utiliser le protocole TCP pour l'échange de données par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ?
Comment programmer les blocs FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données en protocole ISO-on-TCP par l'interface Industrial Ethernet intégrée d'une CPU S7-300 ou S7-400 ou par le CP443-1 Advanced ?
Comment programmer les blocs de communication FB67 "TUSEND", FB68 "TURCV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON", pour l'échange de données par le protocole UDP sur l'interface PROFINET intégrée d'une CPU ?
Quelles sont les limitations en nombre de tâches actives dans les communications avec les SFC 58 / SFC 59 ou les SFB 52 / SFB 53 via PROFIBUS-DP et PROFINET IO ?
Nº de référence:

Informations de configuration :
Avec les fonctions système ou les blocs SFB52 "RDREC" / SFC59 "RD_REC" (read record)  des enregistrements de données peuvent être lus dans un composant (carte ou module) d'esclave DP ou de Device PROFINET IO. Avec les fonctions système ou les blocs SFB53 "WRREC" / SFC58 "WR_REC" (write record) des enregistrements de données peuvent être transmis à un composant (carte ou module) d'esclave DP ou de Device PROFINET IO

Le nombre de tâches de lecture et d'écriture (SFB53/SFC58 ou SFB52/SFC59) est limité suivant la CPU utilisée.

Dans le tableau suivant vous trouverez des informations sur le nombre maximal de tâches en fonction système ou en blocs SFB53/SFC58 ou SFB52/SFC59 pouvant être actifs "simultanément" dans votre CPU
 
Fonctions système /
Blocs système
SFB 52 "RDREC"/
SFB 53 "WRREC"
SFC 59 "RD_REC"/
SFC 58 "WR_REC"
Signification Enregistrement d'esclave DP, de Device PROFINET IO Enregistrement d'esclave DP
IM154 (ET 200pro)
IM151 (ET 200S)
IM147 (ET 200X)
4 tâches simultanées avec SFC 58/59 4 tâches simultanées avec SFB 52/53
CPU 312, CPU 313, CPU 314
CPU 315, CPU 316
4 tâches simultanées avec SFC 58/59 4 tâches simultanées avec SFB 52/53
CPU 317, CPU 319
CPU 318-2
8 tâches simultanées avec SFC 58/59 8 tâches simultanées avec SFB 52/53
CPU 41x1) chaque fois 8 tâches par réseau PROFIBUS DP ou par système PROFINET IO chaque fois 8 tâches par réseau PROFIBUS DP ou par système PROFINET IO
1) Le nombre maximal de tâches simultanées sur les réseaux externes PROFIBUS DP ou systèmes PROFINET IO ne doit pas dépasser au total 32 tâches par SFC/SFB.

Exemple:
Dans une CPU 414-2DP, 48 tâches par SFC/SFB au maximum peuvent être exécutées simultanément (chaque fois 8 sur chacun des réseaux PROFIBUS DP qui sont connectés aux interfaces intégrées de la CPU et 32 aux réseaux PROFIBUS DP externes et aux systèmes PROFINET IO).

Règles:

  • A l'intérieur d'un châssis (CR, ER), il n'y a pas de limitation concernant les tâches simultanées. Les SFC sont exécutés de manière synchrone sur le bus fond de panier. Les SFC synchrones peuvent être appelés "autant" de fois que l'on souhaite.
  • Si vous utilisez plusieurs partenaires de communication sur le réseau PROFIBUS, assurez-vous que vous ne dépasserez jamais le nombre maximal de tâches simultanées. Un SFC/SFB peut être traité en plusieurs tours de cycle CPU
  • Les limitations décrites dans cette contribution à propos des tâches actives des fonctions systèmes ou des blocs SFB53/SFC58 ou SFB52/SFC59 sont également valables pour les blocs qui utilisent ces fonctions systèmes ou ces blocs en interne. C'est par exemple le cas, avec les blocs FM_CS, PID_FM et FMCS_PID.
    Exemple:
    Dans la communication avec une FM 355 (4 voies paramétrées) par le bloc FMCS_PID, 4 tâches actives de lecture sont occupées.

Note:
Les fonctions systèmes SFC58/59 sont disponibles sur toutes les CPU.

 ID contribution:15364459   Date:2009-02-20