Mostrar lista de artículos
LOGO! Soft Comfort -- Ajustar entorno de desarrollo -- Instalar y actualizar software
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿Cómo se puede instalar el LOGO!Soft Comfort en Microsoft Windows Vista (inferior a la V5.0 + SP3)?
Utilización del LOGO! Soft Comfort con Mac OS 10.3 y Java 10.4.2
¿Qué sistemas operativos están liberados con el LOGO! Soft Comfort?
¿Por qué ya no funcionan las funciones "Abrir..." y "Guardar como..." del menú "Archivo", después de una actualización del LOGO! Soft Comfort?
¿Cómo se realiza una actualización o una ampliación en el LOGO!Soft Comfort?
¿Cuál es la diferencia entre Update, Upgrade y Ampliación?
¿Cómo se realiza una actualización o una ampliación en el LOGO!Soft Comfort?
Referencia:

Instrucciones:

Upgrade:
Dependiendo de la versión que se tenga, a parte de la opción de la adquisición en CD-ROM, existen varias posibilidades para hacer una actualización a través de Internet:

  1. El Update Center (centro de actualización) es la posibilidad más confortable. Para realizar la actualización se tiene que tener instalada como mínimo la versión V3.0. La actualización está disponible en la categoría "Ampliaciones". La instalación desde el Update Center en el LOGO!Soft Comfort se describe más abajo.
  2. También se puede actualizar la versión más actual desde la página de Internet http://www.siemens.com/logo-downloads. Seleccione el Link de la actualización deseada y pulse el botón debajo de la imagen para arrancar la instalación adecuada para su sistema operativo (se necesita tener activado un JavaScript). Otra alternativa es descargar la instalación preparada para su sistema operativo. En la página indicada también se dispone de las instrucciones de instalación.

 

Actualizacióny ampliaciones:
Las actualizaciones (Service Packs) y ampliaciones (idiomas) se hacen más cómodamente desde el Update Center del LOGO!Soft Comfort.
Puede decidirse por realizar todo el proceso desde el Uddate Center o descargar la actualización / ampliación antes de la instalación, con ayuda de la dirección de Internet anteriormente indicada.

 

Instrucciones para realizar la actualización /ampliación desde el Update Center del LOGO!Soft Comfort:

 
Instrucción
1 Abra el Update Center.


Figura 1

2 Seleccione la fuente para la actualización / ampliación.
  • Internet
    Continúe en el paso 3.
  • Sistema de archivos
    Hay que descargar previamente el archivo correspondiente para la actualización / ampliación (.luf) desde la página de Internet indicada. La actualización desde el Update Center no es posible con el sistema de archivos, sino que sólo se puede hacer directamente a través de Internet.
    Continúe en el paso 4.


Figura 2

3 Bajo "Dirección", se indica un URL por defecto que normalmente no tiene que cambiarlo. Indique su Proxy en caso necesario. Ejecute ahora el paso 5.


Figura 3 

Advertencia:
La URL por defecto sólo se puede utilizar a través del "Update Center" del LOGO!Soft.

4 Indique el path en el que debe guardarse la actualización / ampliación deseada.


Figura 4

5 Seleccione la actualización deseada. Con ayuda de la tecla CTRL se pueden seleccionar varias actualizaciones a la vez.


Figura 5


 Nr. de identificación (ID):15299061   Fecha:2010-06-28