Instruciones:
Con ayuda del "File-Transfer-Protocol" (protocolo de transferencia de archivos FTP), un panel con WinCE (por ejemplo, MP370) puede intercambiar archivos como Cliente FTP con un PC como servidor FTP. En este artículo se dispone de las instrucciones para la configuración de un servidor FTP en el PC y la conexión con este servidor de un panel con WinCE y el "Pocket Internet Explorer". El requisito necesario para que funcione la conexión de Ethernet entre ambos equipos es que se disponga de un cable cruzado o un Hub de conexión.
El "Microsoft Pocket Internet Explorer", el cual se puede transferir opcionalmente con el ProSave a un panel con Windows CE, sólo soporta la descarga desde el servidor. No se soporta el Upload.
Contenido:
Instalación y configuración del servidor FTP bajo Microsoft Windows 2000 Server En la siguiente tabla, se describen todos los pasos necesarios para configurar un servidor FTP bajo "Microsoft Windows 2000 Server".
Configuración de un enlace Ethernet entre el PC y el MP370
En la página del Customer Support con número ID 13336639 se dispone de las instrucciones para crear un enlace de red entre un PC y un panel con WinCE. En la configuración descrita se utiliza la dirección IP 192.168.0.1 para el PC y la dirección IP 192.168.0.10 para el Panel, ambos con máscara de subred 255.255.255.0.
Transferencia del "Pocket Internet Explorer" con el ProSave (a partir de la versión V6.0) al MP370 Para que el "Pocket Internet Explorer" esté disponible en el equipo de servicio, hay que transferirlo a éste con ayuda del ProSave.
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Transferencia del "Pocket Internet Explorer"
- Arranque el ProSave desde "Inicio -> SIMATIC -> ProSave -> ProSave".
- Seleccione en el registro "General" el tipo de equipo (por ejemplo, "MP370 Touch") y el tipo de enlace "Ethernet", y asigne la dirección IP del panel.
- Elija ahora el registro "Opciones" y compruebe el enlace pulsando el botón "Estado del equipo".
- Transfiera ahora el "Pocket Internet Explorer" al equipo, para lo cual hay que llevar la opción "Pocket Internet Explorer" con las flechas a la parte derecha.
  Figura 12
|
Conexión del panel con el Servidor FTP Para crear un enlace con el servidor FTP, se necesita una carpeta o un archivo en el directorio o el servidor FTP creado - consulte la figura 07.
Conceptos de búsqueda: Transferencia de datos, conexión de red
|