afficher la liste des articles
ProTool -- Configurer et programmer la communication -- Configuration de la communication vers PC
Couplage du SIMATIC NET Serveur OPC CD11/2002+SP1 sur le MP WinAC par PROFIBUS
Liaison OPC avec un pupitre en ProTool V6.0 SP1A
Comment faire pour transférer des Données à partir d'un Serveur vers un pupitre sur Base Windows à travers le Protocole FTP ?
Mise en place d’un serveur OPC OPC.SimaticHMI.PTPro et d’un Runtime ProTool/Pro en tant que client OPC.
ProTool RT -- Configurer et programmer la communication -- Configuration de la communication vers PC
Mise en place d’un serveur OPC OPC.SimaticHMI.PTPro et d’un Runtime ProTool/Pro en tant que client OPC.
Mise en place d’un serveur OPC OPC.SimaticHMI.PTPro et d’un Runtime ProTool/Pro en tant que client OPC.
Nº de référence:

QUESTION:
Comment puis je mettre en place une connexion entre le serveur OPC  OPC.SimaticHMI.PTPro et un Runtime ProTool/Pro en tant que client OPC ?

REPONSE:  
La configuration suivante explique la procédure pour la configuration tant au niveau du serveur OPC  OPC.SimaticHMI.PTPro qu’a celui du Runtime ProTool/Pro OPC Client..

Note:  
Un réseau qui fonctionne est nécessaire pour la communication OPC.

Fig 1 : Configuration d’ensemble

1. Configuration du serveur OPC OPC.SimaticHMI.PTPro comme serveur OPC .

  • Générez un projet PC commun avec une connexion a un S7-300/400 en utilisant le protocole de l’automate.
  • Le serveur OPC du Runtime ProtoolPro est activé a partir du moment ou vous avez activez la case  cocher "Serveur OPC" sous "Système cible" > "Réglages".

Fig  2: Serveur OPC

  • Les variables crées dans ProTool/Pro seront utilisées comme des objets du serveur OPC. 
  • Le serveur OPC OPC.SimaticHMI.PTPro doit être démarré manuellement en démarrant le runtime de ProTool/Pro sur le PC. Sans le démarrage du Runtime de ProTool/Pro, le client OPC est dans l’impossibilité de se connecter..

Vérification des réglages de DCOM. 

Afin de permettre l’accès d’autres PC au serveur OPC, les réglages DCOM du serveur OPC doivent être vérifiés. Pour de plus amples informations concernant le réglage des paramètres DCOM veuillez consulter la documentation en ligne de ProTool/Pro à la rubrique « Paramétrage de DCOM » ou consultez le manuel de communication pour les systèmes basés sous Windows, Partie 2, disponible sous l’entrée d’ID: 11165960.

2. Configuration du Runtime ProTool/Pro OPC Client et génération du projet ProTool/Pro pour le client OPC.

  • Créez un projet PC pour le client OPC.
  • Veuillez choisir "OPC"comme protocole automate et sélectionnez le serveur OPC OPC.SimaticHMI.PTPro via les réglages. Naviguez vers le PC à travers la connexion réseau  en utilisant le serveur OPC du Runtime de ProTool/Pro. Vous pouvez également entrer le nom du PC dans le champ correspondant.

Note:  
Le serveur OPC doit être activé pour configurer le client OPC.

Figure 3: Protocole OPC

  • Dans le cadre d’un configuration future, il est maintenant possible d’utiliser le couplage comme base.

Exemple pour la configuration d’une variable :

Figure 4: Connexion d’une variable

Note:
La zone de communication, lors de l’utilisation d’un couplage OPC, doit être déclaré comme un entier de 16 bits signé (INT).


 ID contribution:15248719   Date:2003-07-29