|
FRAGE:
Wie baue ich eine Verbindung zwischen dem OPC.SimaticHMI.PTPro
OPC-Server und einer ProTool/Pro Runtime als OPC-Client auf?
ANTWORT:
Anhand folgender Beispielkonfiguration werden die wesentlichen
Konfigurationsschritte für das Einrichten des OPC.SimaticHMI.PTPro
OPC-Servers und des ProTool/Pro OPC-Clients erläutert.
Hinweis:
Voraussetzung für die OPC-Kommunikation ist ein funktionstüchtiges
Netzwerk.
Bild 1: Gesamtkonfiguration
1. Konfiguration des OPC-Servers OPC.SimaticHMI.PTPro
Einrichten des OPC-Servers
- Erstellen Sie ein übliches PC-Projekt mit einer Kopplung zu
einer S7 über das S7-300/400 Steuerungsprotokoll.
- Der ProTool/Pro Runtime OPC-Server wird aktiviert, wenn im
Dialogfenster "Zielsystem > Einstellungen" ein Haken bei
OPC-Server gesetzt ist.
Bild 2: OPC-Server
- Die im ProTool/Pro Projekt angelegten Variablen werden als
Items des OPC-Servers verwendet.
- Der OPC.SimaticHMI.PTProOPC-Server muss von Hand durch
das Starten der ProTool/Pro Runtime auf dem PC aktiviert werden.
Erst wenn die ProTool/Pro Runtime gestartet ist, kann mit einem
OPC-Client auf den Server zugegriffen werden.
Überprüfen der DCOM-Einstellungen
Um anderen PCs Zugriff auf den OPC-Server gewähren zu können,
sind die DCOM-Einstellungen des OPC-Server PCs zu überprüfen.
Weitere Informationen über die Konfiguration der DCOM-Einstellungen
finden Sie in der ProTool/Pro Online-Hilfe unter
"DCOM-Einstellungen" oder im Kommunikationshandbuch für
Windows-basierte Systeme Teil 2 unter Beitrags-ID: 11165960.
2. Konfiguration des ProTool/Pro Runtime OPC-Clients
Erstellen eines ProTool/Pro-Projekts für den OPC-Client
- Legen Sie ein PC-Projekt für den OPC-Client an.
- Verwenden Sie als Steuerungsprotokoll "OPC" und wählen
Sie über "Parameter" den OPC-Server
OPC.SimaticHMI.PTPro. Navigieren Sie über die
Netzwerkumgebung zum PC mit dem ProTool/Pro Runtime OPC-Server.
Sie können den Rechnernamen jedoch auch in das entsprechende Feld
eintragen.
Hinweis:
Der OPC-Server muss gestartet sein, damit der OPC-Client
projektiert werden kann.
Bild 3: OPC-Protokoll
- Mit der weiteren Projektierung kann jetzt auf die Kopplung
aufgesetzt werden.
Beispiel für eine Variablenanbindung:
Bild 4: Variablenanbindung
Hinweis:
Die Bereichszeiger bei einer OPC-Kopplung müssen in einem Array
16-Bit vorzeichenbehaftet (INT) deklariert sein.
|