FRAGE:
Wie kann ich einen sägezahnförmigen Signalverlauf programmieren ?
ANTWORT:
Im Prinzip entspricht ein Sägezahn-Signal dem Verändern eines Wertes in eine positive Richtung (für steigenden Sägezahn) oder negative Richtung (für fallenden Sägezahn), wobei der Wert jeweils eine Zeitlang ansteht.
Zur Erzeugung eines Sägezahnsignals können demnach die Systemfunktionsbausteine SFB 0 "CTU" Vorwärtszähler, SFB 1 "CTD" Rückwärtszähler und SFB 2 "CTUD" Vorwärts-/Rückwärtszähler eingesetzt werden. Die Systemfunktionsbausteine verändern ihre Werte mit einer positiven Flanke an einem Eingang. Die Schrittweite ist 1.
Beschreibung des Programmierbeispiels
Damit ein Sägezahn-Signal nicht auf ein Vorwärts-/Rückwärtszählen begrenzt ist, wurde folgende Funktion programmiert, mit der es möglich ist einen Sägezahn zu generieren, welcher sowohl in seiner Schrittweite als auch in der Zeitdauer für einen Sägezahn parametrierbar ist.
Die Anzahl der zu generierenden Sägezähne ist ebenfalls parametrierbar. Durch die Anzahl der Sägezähne ergibt sich der Endwert für den Sägezahngenerator.
Darüber hinaus kann der Sägezahn als steigend oder fallend und als "endlos" oder "einmalig" eingestellt werden. "Endlos" bedeutet, dass der Sägezahn bei Erreichen des Endwertes wieder auf den Startwert kippt und den Sägezahn erneut aufbaut. Bei der Einstellung "einmalig", wird der Sägezahn nur einmal vom Startwert bis zum Endwert aufgebaut.
Während des aktiven Sägezahngenerators wird der aktuelle Wert des Sägezahns ausgegeben. Ist der Endwert erreicht, so wird dies über den Status = TRUE signalisiert.
Bild1: Signalverlauf am Ausgang "ActualValue"
Der gewünschte Signalverlauf wird durch die Parametrierung des Funktionsbausteines (FB1 = Sawtooth_Generator) erzeugt. Für die ansteigende und abfallenden Sägezahnkurve ist in dem Programmierbeispiel jeweils ein Datenbaustein verwendet worden. Im OB1 wird der Baustein wechselweise aufgerufen, so dass ein kontinuierlicher Signalverlauf erzeugt wird.
Bild2: Aufrufschnittstelle zum Funktionsbaustein FB1 (Sägezahn Generator)
Der beigefügte Download enthält das STEP 7 Projekt "Sawtooth_Generator" mit dem beschriebenen Funktionsbaustein (FB1). Der Baustein ist in AWL erstellt und kann bei Bedarf modifiziert werden. (Der Kommentar kann über die Funktion "Texte mehrsprachig verwalten" zwischen deutsch und englisch umgeschaltet werden.)
Saw_tooth.exe
Kopieren Sie die Datei "Saw_tooth.exe" in ein separates Verzeichnis und starten Sie die Datei anschließend per Doppelklick. Das STEP 7 Projekt wird jetzt automatisch mit allen dazugehörigen Unterverzeichnissen entpackt. Anschließend können Sie das entpackte Projekt mit dem SIMATIC Manager öffnen und bearbeiten.
Ablauffähigkeit und Testumgebung: Das Beispiel ist einsetzbar auf allen CPU Varianten der SIMATIC S7-300, S7-400 und WinAC.
In der folgenden Tabelle sind die Komponenten aufgeführt, mit denen dieser Beitrag erstellt und die beschriebene Funktionsweise verifiziert wurde:
| Komponenten |
Testumgebung 1 |
Testumgebung 2 |
| PC Plattform |
Pentium III 800MHz, 264 MB |
Pentium III 800MHz, 264 MB |
| Betriebssystem |
Windows XP |
Windows XP |
| STEP 7 |
V5.2 |
V5.2 |
| S7-CPU |
CPU314C-2PtP
(6ES7314-6BF00-0AB0 V1.2) |
WinAC Basis V4.0
|
|