afficher la liste des articles
WinCC -- Travailler avec des projets -- Création et édition de projets
Comment déterminer la version dans laquelle le projet WinCC a été travaillé ?
Comment éviter que plusieurs clients WinCC effectuent des commandes ou des modifications simultanément sur des valeurs ?
Comment utiliser un moniteur avec une résolution de 1680x1050 dans WinCC avec l'éditeur de projet OS ?
Comment un projet WinCC existant peut-il être intégré dans un projet STEP 7 ?
Comment activer la protection d'accès pour un projet STEP7 et établir un utilisateur comme éditeur de projet ?
Comment renommer un projet WinCC ?
Comment activer ou désactiver le schéma de couleur global ou "ombre globale", pour tous les objets d'une vue ?
Comment réduire la taille du fichier de transaction (*.LDF) de la base de données d'un projet WinCC ?
Modifier le nom d'un projet dans la base de données
Paramétrer un projet en 'inactif' dans la base de données
Quelles sont les précautions à prendre lors de l'utilisation de Project Duplicator WinCC avec les options Downtime Monitors et Process Monitors?
Quelles possibilités offre WinCC Project Duplicator pour générer un projet serveur redondant ?
Pourquoi est-il impossible d'insérer un OS dans le SIMATIC Manager en cas d'utilisation de STEP 7 V5.2 et WinCC V5.1 ?
Duplication d'un projet MultiClient sur une autre machine
Comment utiliser d'autres pointeurs de souris avec WinCC V5.x en Runtime ?
Pointeur de souris SIMATIC WinCC
Comment est-ce que je peux utiliser des couleurs définies par l’utilisateur d’un projet existant dans un autre ou un nouveau projet WinCC ?
Modifier la couleur du curseur RT
Quelle est la syntaxe autorisée pour les noms de projet WinCC?
Pointeur de souris SIMATIC WinCC
Nº de référence:

QUESTION: 
Comment faire pour dynamiser le pointeur de souris avec le SIMATIC WinCC V6.0 ?

REPONSE :
Sous SIMATIC WinCC V6.0 comme sur les versions précédentes vous pouvez définir vous même le type du pointeur de souris pour les objets pilotables par l’opérateur.
Ces réglages sont établis via la fenêtre de propriété de l’Ordinateur.

Ouvrer la fenêtre de dialogue "Propriété Ordinateur " via le clic-droit de la souris. L’onglet "Conduite" , affiche les différents réglages choisis et disponibles.
Vous pouvez remplacer le pointeur par défaut de la souris dans n WinCC par les votres et définir donc le répertoire où se situe ces nouveaux pointeurs.



Image 1: Configuration du Pointeur de Souris

Remarque :
Si vous utilisez une version antérieure à WinCC V6.0, vous trouverez d’autres informations sur le FAQ Nr 6711995 "Pointeur de souris dynamique pour les objets manipulables dans SIMATIC WinCC V5.x "


 ID contribution:15222441   Date:2003-05-30