Descripción:
El siguiente comportamiento es válido para todas las CPs de Industrial Ethernet suministradas a partir de finales del 2002. No solo hay que tener en cuenta el número de referencia de la tarjeta, sino también su versión de Firmware. El remedio abajo descrito es efectivo con las siguientes tarjetas:
- 6GK7 343-1EX11-0XE0 - V2.1.5 (CP 343-1)
- 6GK7 343-1EX20-0XE0 - V1.0.1 (CP 343-1)
- 6GK7 443-1EX11-0XE0 - V 2.2.17 (CP 443-1)
Si una tarjeta con dirección IP 140.90.x.x (red de clase B) tiene que comunicar con una CP de otra subred (por ejemplo, 140.91.x.x), se necesita un Router de nivel 3. Este es capaz de intercambiar telegramas entre diferentes subredes. El Router también debe tener una dirección IP de la misma subred 140.90.x.x.
Esta dirección de Router se ajusta con el STEP 7 en las propiedades de objeto de la CP. Normalmente, esta dirección de Router solo se puede modificar con la herramienta de configuración STEP 7.
Advertencia: Existe una posibilidad para poder modificar la dirección del Router desde el exterior a través de una red LAN. La CP acepta esta nueva dirección de Router y envía a continuación los telegramas para enrutar a esta dirección.
Motivo: Si existen varios Router en una red, éstos pueden intercambiar información a través de toda la red con ayuda de protocolos especiales (por ejemplo, Spanning Tree, RIP). Un Router también conoce cuál es el camino más adecuado para un paquete determinado. Si la CP envía ahora un telegrama al Router A, éste advierte que el paquete no lo puede transferir y que debe transmitirse a un Router adyacente. De esta forma se duplica el telegrama a la red LAN.
Adicionalmente, éste también envía un telegrama ICMP-Redirect al módulo que lo emitió. Este telegrama contiene la dirección de Router más favorable para que la tarjeta envíe los telegramas para enrutar directamente al nuevo Router B.
El telegrama ICMP-Redirect (Internet Control Message Protocol) es un estándar de Internet según RFC (Request For Comment) y así se reconoce oficialmente.
Atención: No existe ninguna estrategia de retroceso, según RFC. En caso de que el Router más favorable esté desactivado o fuera de la red temporalmente, no se pueden configurar más telegramas para este Router en otras subredes. Los partner de comunicación ya no están localizables a partir de este momento.
Remedio: Existen 2 posibilidades para volver a reestablecer la dirección IP antigua:
- En las CPs más antiguas solo existe la posibilidad de realizar un rearranque de la tarjeta. Las CPs antiguas son las que tiene versión de Firmware más antiguo que las arriba mencionadas o son modelos anteriores.
- Las versiones de Firmware anteriormente mencionadas disponen de estrategia de retroceso. 30 segundos después ajustar la nueva dirección de Router, se conmuta a la dirección de Router anteriormente configurada. De esta forma, se garantiza en cualquier caso que la dirección de Router configurada vuelva a ser efectiva. Si el nuevo Router permanece activo, el Router configurado envía de nuevo un telegrama ICMP-Redirect después de 30 segundos. De esta forma siempre se tiene conexión con los participantes remotos.
Advertencia: Este remedio también lo utilizan algunos sistemas operativos de Microsoft. Sin embargo, en este caso el tiempo es válido hasta que se ajusta la dirección antigua del Router en el rango de minutos.
Diagnóstico: En el diagnóstico NCM se ha ampliado en un campo la representación de la dirección del Router. Junto con el "Router por defecto (configurado)", también se muestra el "Router por defecto" utilizado actualmente.
Si las direcciones IP son diferentes en estos campos, se puede pensar que la red LAN (Local Area Network) ha cambiado la dirección del Router con ayuda de un telegrama ICMP-Redirect.
NET_Umschaltung_Routeradresse_1_d.gif)
Figura 1: Diagnóstico especial del NCM Industrial Ethernet con la CP443-1
|