|
Descrizione
In questo articolo sono descritti i requisiti generali per la realizzazione di una linea online con router ISDN.
Requisiti per il computer locale
- STEP 7 V5.1 o successivo installato sul computer locale,
- Softnet-PG V6.x,
- scheda ISDN locale installata (sono supportate solo schede interne PCI opp. PCMCIA).
Modo di procedere sul computer locale
- Dopo che STEP 7 e Softnet-PG sono stati installati, aprire in STEP 7 il progetto di impianto.
- Nel "SIMATIC Manager" di STEP 7 sotto "Strumenti > Imposta interfaccia PG/PC" impostare il punto di accesso dell'interfaccia PG/PC sulla scheda ISDN locale.
- Le schede ISDN vengono proposte da Win 2000 e Win XP come "NdisWanIp".
  Figura 1
Requisiti per la linea online
Per realizzare una linea online con STEP7 tramite router ISDN, è tassativo far in modo che la Port 102 sul router ISDN lato impianto sia abilitata. Se con STEP7 si va online tramite TCP/IP, viene utilizzato esclusivamente lo RFC1006. Informazioni dettagliate sulle TCP/IP Ports si trovano nell'articolo con ID 8970169.
Ulteriori informazioni sull'abilitazione delle TCP-Ports si trovano nel manuale del router ISDN.
Attivare la connessione online
Per la stesura della connessione online scegliere "Visualizza > Online" nel SIMATIC Manager di STEP 7. Dopo l'attivazione dell'opzione "Online", la scheda ISDN seleziona il numero di telefono precedentemente impostato come collegamento remoto standard (numero di telefono del router ISDN lato impianto). Ulteriori informazioni per la realizzazione di una connessione remota si trovano nella Guida di Windows. Con la chiusura della visualizzazione online, la connessione remota viene automaticamente interrotta.
Avvertenza
Da STEP 7 V5.3 + SP3 prima della stesura di una connessione ogni partner Ethernet per prima cosa viene chiamato con un "Ping", per vedere se il partner esiste. Questo passo deve avvenire poiché Windows XP SP2 consente la stesura contemporanea di solo 10 connessioni. Solo dopo una risposta positiva la connessione online viene stesa tramite STEP7.
Se una richiesta di ping viene segnalata come "negativa", allora con STEP 7 V5.3 + SP3 sotto i nuovi sistemi operativi (p. es. con Windows XP Prof. + SP2 e Windows 2003 Server) non è più possibile realizzare una connessione online tramite Ethernet. Una possibile causa di questo è l'impostazione del blocco standard di chiamate ping nel firewall.
Rimedio
Per poter accedere ciò nonostante al controllore, modificare le impostazione del firewall in modo che le chiamate ping che non vengano più bloccate. Requisito qui è che il controllore sia raggiungibile tramite Ethernet.
Avvertenza
Da STEP 7 V5.3 + SP3 + HF1 il comportamento sopra descritto è stato eliminato.
In caso di necessità è possibile richiedere lo Hotfix 1 presso il Technical Support für Automatisierungs- und Antriebstechnik.
|