Mostrar lista de artículos
OS - WinCC -- Configuración de alarmas y avisos -- Configuración de alarmas y avisos
¿Cómo se pueden crear avisos de servicio con ayuda de acciones específicas de usuario, hasta el WinCC V6.0 + SP4 incluido?
¿Cómo se pueden mostrar y manejar los avisos en modo Runtime?
¿Cómo hay que proceder cuando las alarmas no se muestran en el modo Runtime?
¿Cómo se puede cambiar el ancho de columna de los bloques de aviso del WinCC Alarm Control, en el momento de la configuración en el Graphics Designer o en el Runtime, con ayuda del ratón"?
Configurar el bloque de sistema "Número de PLC/CPU" en un aviso
¿Porqué no se representan en el Faceplate los avisos relevantes para los puntos de medida (PCS 7 V4.x / V5.x)?
¿Qué se puede hacer cuando no se muestra ningún aviso en la zona de resumen del WinCC?
Generación de una nueva marca de tiempo a pesar de que los avisos de servicio son idénticos
Se bloquea la activación de la bocina para avisos con determinados usuarios
¿Porqué en el PCS 7 las marcas de tiempo de los avisos se muestran tachadas o con asteriscos?
SIMATIC PCS 7 V5/V6 - Avisos no acusables en la nueva página de alarmas
¿Cómo se asignan las prioridades en la representación de alarmas, avisos, etc., cuando se tiene señalización conjunta?
¿Cómo se puede mostrar un comentario de un módulo en un aviso de servicio?
¿Por qué los avisos de servicio sólo se muestran en el servidor OS y no en los clientes OS?
¿Por qué no se inserta en el aviso de servicio el usuario que acusa un aviso, después de actualizar el PCS 7 V6.0 + SP2 al SP3?
¿Por qué la petición de servicio no se muestra parpadeando en la señalización general?
Modificación del color de impresión en el protocolo de avisos
¿Cómo se puede conseguir que se muestren en el WinCC Runtime los avisos para un determinado usuario, pero no se puedan acusar?
¿Cómo se puede reconfigurar el procedimiento de acuse de alarmas?
¿Porqué no se muestran los avisos de servicio en el proyecto de PCS 7?
¿Cómo se pueden mostrar los avisos generales de control de procesos en el proyecto de PCS 7?
¿Qué significan los avisos de control de procesos creados durante la compilación OS?
¿Qué avisos generales de control de procesos se crean en la compilación OS?
¿Porqué en el PCS 7 las marcas de tiempo de los avisos se muestran tachadas o con asteriscos?
Referencia:

Instrucciones:
En la línea de avisos de la imagen general y en las listas de avisos del PCS 7, algunos avisos del sistema o del proceso se muestran con una marca de tiempo no válida: 

  • En el PCS 7 V4.x se sustituye la marca de tiempo por ***.
  • En el PCS 7 V5.x se representa la marca de tiempo tachada

Las siguientes configuraciones provocan avisos con marcas de tiempo no válidas:
 
Descripción:
1 Los avisos están en el AS, a continuación se arranca el OS-Runtime.
Se muestran todos los avisos entrantes del AS. Debido a que los eventos de estos avisos son del pasado y el AS no puede guardar las marcas de tiempo, la fecha/hora actual del OS se indica tachada al realizar la activación.
2 Avisos tras el fallo y la recuperación de un enlace AS-OS.
Los avisos activos durante un fallo del enlace AS-OS se muestran con una marca de tiempo errónea tras la recuperación de dicho enlace en el OS.
3 Se bloquea un aviso entrante en el OS-Runtime y después se vuelve a liberar.
Si hay avisos bloqueados en el OS y uno de estos avisos se activa en el AS, éste se vuelve a mostrar en cuanto se resuelva el bloqueo en el OS. El aviso ahora mostrado contiene la marca de tiempo del OS. Éste se identifica como no válido.
4 Se ha configurado la función "Avisos activados por acuse (QTM)" y se acusa un aviso que ya no aparece en el AS.
Mientras aparezcan avisos no acusado en el OS, el AS ya elimina el nuevo envío del cambio de señal de este aviso. Si se acusa un aviso que ya no aparece, se activa un "aviso saliente" junto con el "aviso de acuse". Debido a que no se ha guardado la marca temporal en la que el aviso se fue realmente, se coge la marca de tiempo del "aviso acusado" y se muestra como no válido.

Conceptos de búsqueda: 
Fecha. hora

 Nr. de identificación (ID):15186316   Fecha:2008-02-13