afficher la liste des articles
Option PDM -- Travailler avec des projets -- Diagnostic d'erreurs
Vue d'appareil de process et vue de réseau process non visibles avec PCS 7 V6 et SIMATIC PDM V5.2
Communication avec PDM via PC-Adapter
Pourquoi reçoit-on lors des réorganisations ou lors de la sélection de "Enregistrer sous... avec réorganisation" un message indiquant que le projet contient des objets du logiciel optionnel PDM ?
Autorisation pour le diagnostic manquante lors de l'insertion d'un appareil
Message d'erreur "Erreur OLE" avec SIMATIC PDM V5.0.1
Signification des codes d´erreurs PDM. Où trouver la signification des codes d'erreur de PDM (PCS 7 V4.x / V5.x) ?
Transfert correct des données malgré une indication d'erreur sur le DP/PA link
Message "Erreur" lors de l'installation de SIMATIC PDM V5.1
Pourquoi reçoit-on lors des réorganisations ou lors de la sélection de "Enregistrer sous... avec réorganisation" un message indiquant que le projet contient des objets du logiciel optionnel PDM ?
Nº de référence:

Description:  
Le paquet optionnel SIMATIC PDM n'est pas installé sur votre ordinateur. Lors de la réorganisation d'un projet à l'aide de "Enregistrer sous...  avec réorganisation", vous obtenez un message identique à celui ci-dessous indiquant que des objets du paquet optionnel PDM sont présents :

"Enregistrer le projet sous (257:9): Le projet contient des objets du progiciel optionnel 'PDM' qu'il n'est pas possible de traiter, car ledit progiciel n'est pas installé ou seulement dans une version périmée."

Ce message peut apparaitre pour deux raisons :

  1. Le projet contient des données de configuration de PDM. La base de données contient donc les informations de configuration correspondantes.
  2. Le projet ne contient pas de données de configuration de PDM mais a été ouvert ou édité sur un autre ordinateur possédant le logiciel optionnel PDM.
    Dans ce cas, la base de données contient des informations ou inscriptions issues de PDM. Du fait de l'absence de configuration, ces entrées sont cependant vides.

Par conséquent, déterminez avec le fournisseur du projet si le logiciel optionnel PDM a été utilisé pour la configuration du projet. En cas de doute, ne réorganisez pas le projet ou bien enregistrez le projet sans l'option Réorganisation car sinon des pertes de données peuvent survenir.
Si le paquet optionnel PDM n'a pas été utilisé durant la configuration, seules les inscriptions vides dans la base de données seront effacées lors de la réorganisation. Une Réorganisation du projet (ou "Enregistrer sous..." avec l'option réorganisation) fonctionnera donc sans problème.

Note
La manière d'utiliser les descriptions d'appareils est décrite dans le document "SIMATIC Process Control System PCS 7 Compendium Part D - Operation and Maintenance" (anglais seulement), dans le chapitre  intitulé "Service and Maintenance of SIMATIC PDM". Ce document est disponible dans l'article : 43410843.

Mots-clefs étendus :
S7tgtopx.exe, 256:106, 3280:727

 ID contribution:15178212   Date:2012-05-22