afficher la liste des articles
ProTool -- Création d'un projet HMI -- Chargement et test de configuration
Quels paramétrages faut-il entreprendre afin qu'un projet Protool ou WinCC flexible puisse être transféré par l'adaptateur Teleservice IE ?
Transfert du fichier Runtime de ProTool/Pro (*.fwd) de l'ordinateur de configuration vers le PC de visualisation avec ProTool/Pro RT Loader
Retour automatique au mode de transfert série après l'échec d'un transfert de projet avec ProTool V6.0 SP1
ProTool Lite - Erreur lors du transfert d'un projet
Comment charger un projet Protool via MPI/PROFIBUS dans un pupitre sous Windows ?
Comment raccorde t-on un OP3 en liaison série pour transférer la configuration du projet sur un PC ?
Quel est le schéma de cablage du câble adapteur de référence 6XV1440 - 2DE32 (TTY/V24)?
Quel est le schéma de cablage du câble série pour le transfert de la configuration d'un pupitre opérateur à base de RMOS ?
Comment faire un câble d'extension MPI pour un OP3 ?
Quel est le schéma de cablage pour le câble de liaison entre un TD/OP <-> CP521 SI (V24)?
Quel est le câblage du câble série utilisé pour le transfert de la configuration vers un pupitre sur base Windows ?
Comment faire pour charger un projet sur les pupitre opérateur panel avec ProTool ?
Comment configurer avec ProTool/Pro la communication par routage entre un pupitre opérateur basé sous Windows et une station S7 ?
Pourquoi y a t-il une interruption de la connexion lors du transfert en liaison série d'un projet vers un OP avec ProTool ?
Pourquoi est-ce que je ne peux pas transférer ma configuration depuis le PC sur le Panel basé sous Windows CE ?
Utiliser des interfaces séries à partir du COM3 pour le transfert de projet Protool du PC vers le Panel
Transfert du fichier Runtime de ProTool/Pro (*.fwd) de l'ordinateur de configuration vers le PC de visualisation avec ProTool/Pro RT Loader
Nº de référence:

QUESTION:
Quels paramètres sont concernés pour le transfert du fichier Runtime de ProTool/Pro (*.fwd) de l'ordinateur de configuration vers le PC de visualisation ?

REPONSE:  
Un transfert des données de projet est indispensable car normalement, le logiciel de configuration ProTool/Pro CS et le logiciel de visualisation ProTool/Pro RT ne sont pas installés sur le même PC.

Les réglages pour ce transfert se font d'une part dans le logiciel de configuration ProTool/Pro CS et d'autre part sur le PC de visualisation via le ProTool/Pro RT Loader

Plusieurs possibilités sont à votre disposition pour le transfert :

  • série avec un câble Siemens RS232 (MLFB: 6ES7 901-1BF00-0XA0)
  • USB avec un câble USB Host-to-Host
  • Ethernet via une liaison TCP/IP
  • MPI/PROFIBUS

Raccordez les deux ordinateurs par une des liaisons ci-dessus. 

Note :
Notez que pour les liaisons Ethernet et MPI/PROFIBUS une configuration préalable est indispensable. Un réseau Ethernet, MPI ou PROFIBUS fonctionnel est un préalable pour la suite.

Paramétrages sur le PC de visualisation via le ProTool Pro RT Loader

  1. Démarrez le ProTool Pro RT Loader via "Démarrer > Simatic > ProTool Pro RT > ProTool Pro RT Loader".
  2. Cliquez sur le bouton "Réglages".

Illustration 1 : ProTool Pro RT Loader

  1. Définissez le canal de transmission pour le transfert.
  2. Activez le canal série pour un transfert série. Choisissez l'interface COM du PC de visualisation via laquelle s'effectuera le transfert.

Illustration 2 : transfert série

  1. Pour le "canal 2", vous pouvez choisir entre MPI, USB et Ethernet en fonction de la liaison utilisée. Activez l'option correspondante.

Illustration 3 : Options pour le canal 2

Note :
Activez la case à cocher "Télécommande" si vous souhaitez que le PC passe automatiquement du mode Runtime au mode Transfert lorsque le transfert est lancé depuis l'ordinateur de configuration.

  1. Définissez le lieu de sauvegarde du fichier Runtime (*.fwd) qui sera transféré depuis l'ordinateur de configuration.

Illustration 4 : Fichier de configuration

  1. Si, sur l'ordinateur de configuration, vous avez activé l'option "permettre le transfert inverse" dans les paramètres du transfert, un fichier de projet comprimé (*.pdz) est transféré dans l'appareil cible. L'emplacement de sauvegarde pour ce fichier est défini sous "Fichier de transfert inverse".

Illustration 5 : Chemin de sauvegarde du fichier de transfert inverse

  1. Indiquez le chemin dans lequel se trouve PtProRun.exe sur le PC de visualisation et quand le mode Runtime sur le PC doit démarrer.
  2. Validez les réglages par "OK".
    Note :

    Vous pouvez également insérer le ProTool/Pro RT Loader dans le Démarrage automatique de votre système. De cette manière, le Loader sera démarré dès le démarrage de votre système. Si aucune action sur le Loader n'a lieu pendant le temps défini sous "Attendre" et qu'un fichier Runtime existe dans le répertoire indiqué, le Runtime de ProTool/Pro est démarré avec les informations de projet spécifiées.
  3. Cliquez sur le bouton "Transfert".

Réglages dans le logiciel de configuration ProTool/Pro CS

  1. Ouvrez le paramétrage du transfert via "Fichier > Transfert > Réglage..."
  2. Choisissez une des options de transfert possible (série, USB, Ethernet ou MPI / Profibus).

·        série:
Lorsque vous sélectionnez l'option "série", vous devez indiquer avec quelle vitesse et via quelle interface de l'ordinateur de configuration (COM1 ou COM2) le transfert doit s'exécuter.

Illustration 6 : Réglages pour la communication série

·        Ethernet :
Lorsque vous sélectionnez l'option "Ethernet", vous devez indiquer l'adresse IP ou le nom d'ordinateur du PC de visualisation.

Illustration 7 : Réglages Ethernet

·        MPI/PROFIBUS :
Lorsque vous sélectionnez l'option "MPI/PROFIBUS", vous devez indiquer l'adresse MPI ou Profibus du PC de visualisation dans le champ "Adresse de l'OP" (Définie via "paramétrage de l'interface PG/PC" sur l'ordinateur de visualisation).

Illustration 8 : Réglages pour MPI/PROFIBUS

  1. Activez la case à cocher "Permettre le transfert inverse" si vous souhaitez sauvegarder le fichier de projet comprimé (*.pdz) sur le PC de visualisation.

Illustration 9 : Permettre le transfert inverse

  1. Validez vos réglages avec "OK" et démarrez le transfert vers l'ordinateur de visualisation via "Fichier > Transfert > Démarrer le transfert de projet


 ID contribution:15178055   Date:2003-05-26