|
QUESTION:
Qu’entend t’on par MIB ?
REPONSE:
Un MIB (Management Information Base) est une structure de donnée
standard utilisée pour diverses variable SNTP qui sont écrite dans
un langage indépendant du système cible.

Figure 1 : Vue d’ensemble du MIB
Devant la standardisation grandissante des MIB et des mécanismes
d’accès, un réseau hétérogène utilisant des composants fabriqués
par divers constructeurs peut être surveillé et commandé.
Aujourd’hui les Standards MIB suivants sont valides :
- MIB2
- Bridge-MIB
- RMON-MIB
- MAU-MIB
Si des données spécifiques aux composants, des données non
standards nécessaire pour la conduite du réseau, elles peuvent etre
stockées dans des pseudo MIB privés réservés au constructeur. De ce
fait, d’autres données non incluses dans le MIB standard peuvent
être demandées.
Les informations disponibles pour chaque MIB privés peuvent êtres
disponibles auprès du constructeur.
La RFC1213 détermine le MIB2 qui est supporté par tous les systèmes
compatible SNMP. La RFC1213 est disponible en téléchargement
a l’adresse suivante :
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1213.html
Les OSM/ESM avec management de r:03seau supporte les MIB
suivants :
- RFC1213: MIB II
- RFC 2233: Interface MIB
- RFC1286, RFC1493: Bridge–MIB
- RFC1757: RMON–MIB
Le MIB de SIMATIC NET est disponible sur le CD livré. Le fichier
de MIB privé peut etre chargé directement avec un navigateur WEB
depuis un OSM/ESM.
http://< Adresse IP de
l’OSM/ESM>/snOSM.mib
Un MIB décrit l’ensemble des objets SNMP (Variable SNMP) qui son
disponibles sur le réseau. Les informations de MIB sont structurées
de façon identique à la base de registre Windows.
L’ OID (Object Indentifier) décrit l’adresse de l’objet du MIB.
Pour les objets de MIB standard, l’adresse est fixée. Les objets de
MIB privés sont toujours stockés dans le répertoire « Entreprise ».
Leur adresse dans cette structure est définie par le constructeur.
Seul le numéro de constructeur doit être enregistré. La page
Internet suivant liste tous le constructeurs enregistrés qui
fournissent des objets SNMP/MIB privés.
http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers

Figure 2: Vue d’ensemble de la structure
L’objet standard « sysdescr » (Adresse de l’Objet
0.1.3.6.1.2.1.1.1) contient une description textuelle du composant
SNMP. Pour l’OSM TP62, la chaîne « OSM TP62 » est donnée. Pour
rendre les informations privées, celles qui sont non standards,
lisibles, ces MIB privés doivent etre enregistrés auprès d’une
station de management (SNMP OPC server par exemple), auquel cas ils
ne pourrais pas êtres adressés. Pour rendre les objets MIB
utilisables en lecture et en écriture, des pseudo navigateur MIB
sont utilisés. Les navigateurs MIB sont souvent inclus dans le
package standard de livraison fournit avec les applications de
management réseau.
Pour permettre d’inclure les MIB dans le système, des pseudo
compilateur MIB doivent etre utilisés. STEP 7 / NCM PC inclus un
compilateur MIB pour configurer le serveur SNMP/OPC.
Avec le compilateur MIB de SIMATIC NET, n’importe quel nouvel
appareil aussi bien qu’un nouveau composant SIMATIC NET peut être
relié.
Cependant cela nécessite une description du MIB pour ce
système.
Alors que le MIB sert a administrer différents aspects du
système – comme des informations concernants les nœuds ou des
informations statistiques sur la bande passante des paquets, les
connections établies, les messages d’erreur etc… - le SMI
représente l’ossature pour le MIB qui décrit exactement la sorte de
représentation des objets et échange a travers le protocole avec
l’aide de la « Structure of Managed Information ». A ce jour, des
MIB se rapportant au SMIlv1 et SMIlv2 sont disponibles. Pour le
compilateur MIB pour SIMATIC NET, ces MIB doivent etre conforme a
SMIlv1. Le format SMIlv2 n’est pas supporté, mais pour la plus part
des composants SNMP, les deux formats de MIB son disponibles.
Suchbegriff:
MIB, SNMP, Management de réseau, OSM, ESM
|