|
GUIDE :
Lorsqu’une CPU S7-300 est paramétrée en maître DP sans esclave, l’option "démarrage en cas de différence de configuration attendue/réelle" de l’onglet "démarrage" au niveau des propriétés de la CPU dans la configuration matérielle doit être activée.
Cette activation est nécessaire, car l’interface DP de la CPU recherche avant le démarrage un "message d’acquittement" de tous les esclaves. Lorsqu’un esclave n’est pas présent, ce message d’acquittement ne vient pas et le temps de surveillance s’écoule. La CPU passe alors en STOP avec une erreur de paramétrage.
Image 1: Paramétrage du comportement au démarrage
Le comportement au démarrage d’une CPU S7-400 n’est pas identique à celui d’une CPU S7-300. Avec un système maître DP "vide" la CPU S7-400 démarre malgré l’inactivation de l’option "démarrage en cas de différence de configuration attendue/réelle". Si un esclave configuré n’est pas disponible, la CPU S7-400 ne démarre pas. Le démarrage ne peut être bloqué individuellement par système maître DP.
|