Mostrar lista de artículos
ET 200M (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué componentes de hardware y de software se necesitan para establecer una comunicación entre estaciones SIMATIC S7 y un equipo de otro fabricante usando el protocolo MODBUS RTU?
¿Cómo se pude sustituir una IM153-2 FO?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Qué exactitud se puede conseguir en las marcas de tiempo según estén extendidas a lo largo de un segmento o por toda la instalación?
Arranque de la ET200-M con módulos analógicos
Fallo de tarjeta en una ET200-M
¿Cómo se ponen en servicio los módulos SIMATIC DP HART de la ET 200M en un sistema ajeno?
¿Para qué se necesita la Micro Memory Card (MMC) en la ET200M?
Marcas de tiempo en la modificación de las señales de proceso con la la IM153-2BA00
¿Qué manuales sobre la ET 200M están disponibles para su descarga en el "A&D Product Support"?
¿Para qué se necesita la Micro Memory Card (MMC) en la ET200M?
Referencia:

Descripción:
La Micro Memory Card tiene diferentes tareas. Hay que distinguir entre el módulo interfase (IM 153-4) para PROFINET IO y el módulo interfase  (IM 153-2) para PROFIBUS DP.

MMC como medio de memoria para la IM 153-4 en PROFINET IO

  • Guarde el nombre del equipo del IO-Device en la Micro Memory Card.

    Para asignar el nombre del equipo en el módulo interfase, se necesita disponer de un enlace Online en PROFINET desde la PG hasta el IO-Device.
     
  • Los datos para la actualización de Firmware se pueden guardar en la Micro Memory Card.

    La actualización de la IM 153-4 es posible a partir de la referencia 6ES7 153-4AA00-0XB0. Para realizarlo es necesario disponer como mínimo del STEP 7 V5.4 + SP2. La actualización también es posible a través de PROFIBUS IO.

MMC como medio de memoria para la  IM 153-2 en PROFIBUS DP

  • La Micro Memory Card solo se puede utilizar para la actualización del Firmware. No es necesaria para el servicio de la IM153.

La actualización de la IM 153-2 a través de MMC es posible a partir de la referencia 6ES7 153-2Bx00-0XB0. Para realizarlo es necesario disponer como mínimo del STEP 7 V5.2. La actualización también es posible a través de PROFIBUS DP.

Advertencia:
Se dispone de información adicional sobre la actualización en el capítulo 7.9 "Actualización de la IM 153-x" del manual "SIMATIC: Sistema de periferia descentralizada ET 200M". Este manual está disponible en la página del Customer Support con número ID 1142798.

Conceptos de búsqueda:
MMC

 Nr. de identificación (ID):15115747   Fecha:2008-05-19