Description: La carte mémoire Micro Memory Card (MMC) remplit plusieurs fonctions. Il existe une différence selon que l'on utilise le module interface (IM 153-4) sur PROFINET IO ou le module interface (IM 153-2) sur PROFIBUS DP.
MMC utilisée en tant que support mémoire pour le module IM 153-4 sur PROFINET IO
- Sauvegarde du nom d'appareil de l'IO-Device sur la carte Micro Memory Card.
A partir de votre PG, il est nécessaire de disposer d'une liaison "on-line" via PROFINET pour affecter les noms des appareils sur les modules d'interface IM.
- Vous pouvez sauvegarder sur la Micro Memory Card les données pour une mise à jour de firmware.
Vous pouvez mettre à jour, via MMC, les IM 153-4 PN à partir des références 6ES7153-4AA00-0XB0. Vous devez disposer du STEP 7 V5.4 SP 2 ou supérieur. Il est également possible de réaliser une mise à jour du firmware sur PROFINET IO.
MMC utilisée en tant que support mémoire pour le module IM 153-2 sur PROFIBUS DP
- Vous pouvez utiliser exclusivement la Micro Memory Card pour réaliser une mise à jour de firmware.
En revanche, une carte mémoire n'est pas nécessaire pour mettre en œuvre un IM153-2.
Vous pouvez mettre à jour, via MMC, les IM 153-2 à partir des références 6ES7 153-2Bx00-0XB0. Vous devez disposer du STEP 7 V5.4 SP 2 ou supérieur. Il est également possible de réaliser une mise à jour du firmware sur PROFIBUS DP.
Note:
Pour de plus amples informations sur la mise à jour, veuillez consulter le chapitre 7.9 "Mise à jour de l'IM 153-x" du manuel technique "Station de périphérie décentralisée ET 200". Ce manuel technique est disponible dans l'article ID: 1142798.
Mot clef: MMC
|