visualizza l'elenco degli articoli
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema (protocolli)
A cosa occorre fare attenzione quando si attiva la funzione "SNMP" nella progettazione dei moduli di sicurezza?
Quali moduli di sicurezza supportano il DNS dinamico e possono utilizzarlo per comunicare tra di loro?
Che cosa si deve osservare, quando si attivano e si utilizzano le funzioni di sicurezza del CP343-1 Advanced e CP443-1 Advanced?
A cosa occorre fare attenzione nel passaggio da un'unità al modello successivo CP443-1 o CP443-1 Advanced?
Come si può verificare l'autenticità dei moduli Siemens CP343-1 e CP443-1?
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali unità SIMATIC S7-300/S7-400 supportano il telegramma dell'ora NTP per la sincronizzazione del tempo di sistema e come si attiva questo tipo di sincronizzazione dell'ora?
Quali tipi di connessione/protocolli vengono di norma supportati dalle CPU S7-300/400 e dai CP?
Quali nodi PROFINET supportano la messa in servizio automatica oppure la funzione Sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio?
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Impiego di C-Plug con componenti di rete e CP SIMATIC
Quali caratteristiche hanno il servizi o i protocolli di comunicazione che possono essere utilizzati nella rete Industrial Ethernet?
Comportamento dei processori di comunicazione nel trasferimento dati tramite connessioni TCP senza RFC 1006
A cosa occorre fare attenzione con la funzione ICMP-Redirect (internet control message protocol) con riferimento all’indirizzo IP del router utilizzato con i CP Industrial Ethernet?
Una cosa occorre fare attenzione con la funzione Autonegotiation per la negoziazione del tipo di funzionamento LAN con i CP Industrial Ethernet?
Quali relazioni ci sono tra subnet mask e indirizzi IP con riferimento al subnetting e al supernetting (classless inter domain routing CIDR)?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Perché con la comunicazione TCP/IP aperta tramite Industrial Ethernet con i blocchi T tra CP IE e CPU viene inviato un numero di telegrammi diverso se viene trasferita la lunghezza massima di 1452 byte dei dati utili?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo ISO?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo UDP?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo ISO-on-TCP?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo TCP?
Quali requisiti devono essere soddisfatti per disattivare la PROFINET CBA-Interface nel CP443-1EX40?
"Time Wait" nell'abbattimento di connessione TCP
Quali lunghezze di blocchi di dati diverse ci sono con i diversi protocolli della comunicazione Send/Receive?
Che cosa è lo RFC1006 e a cosa serve questo servizio?
Significato e funzionamento del "Keep Alive" con le connessioni TCP
Che cosa è lo RFC1006 e a cosa serve questo servizio?
Numero di ordinazione:

Descrizione
RFC (Request for Comments) sono documenti nei quali vengono descritti in dettaglio componenti tecnici, come p. es. l'architettura di Internet, la struttura di protocolli, la forma di intestazioni di e-mail ecc.. Questi standard sono liberamente disponibili in Internet. Essi possono tra altro essere scaricati dagli indirizzi http://www.rfc-editor.org/ opp. ftp://ftp.denic.de/pub/rfc/ .

RFC 1006 con il titolo "ISO Transport Service on top of the TCP" (servizio di trasporto ISO tramite TCP) è una estensione di protocollo per il protocollo TCP. Qui oltre ai dati TCP vengono trasferite ulteriori informazioni tra i partner per fornire all'utente determinati servizi (servizi ISO come estensione a TCP).

Comportamento del protocollo TCP
Se i dati vengono trasferiti con l'impiego del protocollo TCP, allora il trasferimento avviene in modo orientato al flusso dei dati. Con esso non vengono trasferite informazioni sulla lunghezza o sull'inizio e la fine di un messaggio. Nella trasmissione questo non è un problema, poiché chi trasmette sa quanti dati vuole trasmettere. Chi riceve non può però riconoscere dove, nel flusso dei dati, un messaggio finisce e dove comincia il successivo.

Comportamento dell’estensione di protocollo RFC 1006
Nella maggioranza delle applicazioni della tecnica di automazione è indispensabile lavorare con orientamento ai messaggi. Su una connessione vengono inviati blocchi chiusi di messaggi che vengono riconosciuti come tali anche dal ricevente. Per garantire questo, lo standard RFC 1006 specifica, sotto forma di una intestazione, quali informazioni devono essere aggiunte ai dati da trasmettere.

Lo RFC 1006 rende disponibile un orientamento ai messaggi per applicazioni che utilizzano il protocollo TCP orientato al flusso di dati.

Questa funzionalità viene offerta con SIMATIC S7 dai processori di comunicazione CP 443-1 e CP 343-1, con SIMATIC S5 da CP 1430 TCP e con il PC da CP 1613 opp. Softnet Industrial Ethernet. Inoltre la funzione viene e supportata dalle CPU S7-300 (da V2.5) e CPU S7-400 (da V5.0) con interfaccia PROFINET integrata.

Avvertenza 
Se viene utilizzato TCP senza RFC 1006, perché p. es. un partner di connessione non gestisce questo protocollo, occorre fare attenzione che, riferita alla connessione, si lavori con lunghezze dati fisse e concordate.

Ulteriori fonti di informazione su RFC 1006
Sul dischetto NCM 1430 TCP si trova un documento in lingua tedesca sull’utilizzo dello RFC 1006 nel CP 1430 TCP "Informazione sul modo di funzionamento dello RFC 1006".
In alternativa il documento è disponibile all’indirizzo http://tools.ietf.org/html/rfc1006.



 Articolo con ID:15048962   Data:2007-04-29 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour