Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet CPs S7-300/400 -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema (protocolos)
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activa la función "SNMP" en la configuración de los módulos de seguridad?
¿Qué módulos de seguridad soportan servidores DNS dinámicos y cómo pueden comunicar entre sí?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activan y se utilizan las funciones de seguridad del CP343-1 Advanced y del CP443-1 Advanced?
¿Qué hay que tener en cuenta al sustituir un módulo antiguo por su sustituto de tipo CP443-1 o CP443-1 Advanced?
¿Cómo se comprueba la autenticidad de los módulos de comunicación CP343-1 y CP443-1?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando un puerto de la CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 y 6GK7343-1EX30-0XE0, con Firmware V2.1 o superior, funciona a 10 Mbit/s en modo half-duplex?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Dónde se puede conseguir la ampliación del Firmware para la CP 343-1 ERPC, para su conexión a una base de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Utilización del C-Plug en los componentes de red y las CPs de SIMATIC
¿Qué propiedades tienen los servicios o protocolos de comunicación que se pueden utilizar en las redes Industrial Ethernet?
Comportamiento de las tarjetas de comunicaciones en la transmisión de datos a través de enlaces TCP sin RFC 1006
¿Qué hay que tener en cuenta en la función ICMP-Redirect (internet control message protocol) respecto a la dirección IP del Router utilizado con las CPs de Industrial Ethernet?
¿Qué hay que tener en cuenta con la función Autonegociación para la negociación del modo de servicio LAN con las CPs de Industrial Ethernet
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Por qué se envían muchos telegramas diferentes en una comunicación TCP/IP abierta a través de Industrial Ethernet, cuando se utilizan los módulos T en las CPs IE y las CPU, si se transmiten una longitud máxima de datos útiles de 1452 Bytes?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ISO?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo UDP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ISO-on-TCP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo S7?
¿Qué propiedades, ventajes y particularidades ofrece el protocolo TCP?
¿Qué requerimientos hay que cumplir para desactivar la interfase PROFINET CBA en el módulo CP443-1EX40?
"Time Wait" en la desconexión de un enlace TCP
¿Qué diferentes longitudes de los bloques de datos existen en los diferentes protocolos de comunicación SEND / RECEIVE?
¿Qué es el RFC1006 y para qué se utiliza este servicio?
Significado y funcionamiento del "Keep Alive" en los enlaces TCP
¿Qué es el RFC1006 y para qué se utiliza este servicio?
Referencia:

Descripción:
 

RFC (Request for Comments - Petición de comentarios) son documentos en los que se aclaran en profundidad componentes técnicos (por ejemplo, la arquitectura de Internet, la estructura de los protocolos, la forma de las cabeceras de E-Mail, etc). Estos documentos están disponibles libremente en Internet y se pueden descargar, entre otras, desde las siguientes direcciones: http://www.rfc-editor.org/ o ftp://ftp.denic.de/pub/rfc/.

 

RFC 1006 con el título "ISO Transport Service on top of the TCP" (servicio de transporte ISO a través de TCP) es una ampliación del protocolo para TCP. En este caso, junto con los datos TCP, también se envía otro tipo de información a los participantes, para posibilitar determinados servicios al usuario (servicios ISO como ampliación de TCP).

 

Comportamiento del protocolo TCP
Si se transfieren datos con ayuda del protocolo TCP, la transferencia se realiza orientada a datos. No se transfiere ninguna información sobre la longitud de los datos o sobre el inicio o fin de los mismos. Esto no representa ningún problema en el envío, ya que emisor conoce los bytes de datos que quiere enviar. Pero el receptor no reconoce donde termina un paquete de datos y dónde empieza el siguiente.

 

Comportamiento de la ampliación del protocolo RFC 1006
En la mayoría de las aplicaciones en automatización es indispensable trabajar orientado a mensajes. Se envían bloques de datos cerrados a través de un enlace, los cuales son reconocidos por el receptor. El estándar RFC 1006 especifica la información sobre los datos enviados que hay que añadir, en forma de una cabecera, y así se garantiza todo el proceso.

 

RFC 1006 es por tanto una aplicación orientada a mensajes, la cual está basada en el protocolo TCP orientada a datos.

 

Esta funcionalidad está disponible en las tarjetas de comunicación CP 443-1 y CP 343-1 de S7, en la CP 1430 TCP de S5 y en la CP 1613 o las CPs de SOFNET Industrial Ethernet para PC. Además, la función también la soportan las CPUs del S7-300 (a partir de la V2.5) y las CPUs del S7-400 (a partir de la V5.0) con interfase PROFINET integrada.

 

Advertencia: 
Si se utiliza TCP sin RFC 1006, porque el partner de comunicación no soporte este protocolo, hay que tener en cuenta que (en relación a este enlace), se tiene que trabajar con una longitud de datos fija y concertada por ambos.

 

Fuentes de información adicional sobre RFC 1006:
En el disquete NCM 1430 TCP se dispone de un documento en alemán sobre la aplicación de RFC 1006 con la CP 1430 TCP: "Información sobre el modo de trabajo del RFC 1006".

Otra alternativa es obtener este documento en: http://tools.ietf.org/html/rfc1006.

 Nr. de identificación (ID):15048962   Fecha:2007-05-23