visualizza l'elenco degli articoli
WinAC MP -- Configurazione e parametrizzazione hardware -- Setting up connections
Come si possono trasferire dati da un server ad un Panel a base Windows tramite il protocollo FTP?
Connessione di comunicazione fra ProTool Pro e WinAC Pro tramite Computing (WinAC < V3.0)
Accoppiamento del SIMATIC NET OPC-Server CD11/2002+SP1 tramite PROFIBUS con il WinAC MP
Impostazioni di connessione per una comunicazione tra ProTool/Pro e WinAC
Collegamento di ProTool/Pro PC Runtime tramite Ethernet ad un WinAC MP
ProTool -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso S7
Impostazioni in "Stato/Forzamento di oggetto immagine" per l'impiego di un WinAC MP
Connessione di comunicazione tra S7-200 e ProTool/Pro V5.2 tramite CP5611 via PPI
Accoppiamento PPI di ProTool/Pro e S7-200
Collegamento di un Panel opp. PC con ProTool Runtime ad un S7-200 tramite PROFIBUS DP
Collegamento di un Panel ad un controllore S7-300/400
Impostazioni di connessione per una comunicazione tra ProTool/Pro e WinAC
Come si aumenta la performance degli apparecchi HMI?
Come è indicato nel tool di progettazione HMI l'indirizzo MPI di una FM, se questa non compare nella HW Config e di conseguenza è sconosciuta?
Come si può collegare un apparecchio di servizio (ProTool) ad un sistema H (S7-400H)?
Collegamento tramite Ethernet di un ProTool/Pro Runtime (PC) ad una stazione S7-300 opp. S7-400 dal CD SIMATIC NET 07/2001
ProTool/ProRT e S7-200 con cavo PC/PPI
Comunicazione Ethernet tra un ProTool/Pro Runtime (PC) e un CP243-1 (S7-200)
Collegamento tra ProTool/Pro e WinAC
Accoppiamento tra Operator Panel e WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Collegamento tra SIMATIC NET OPC-Server, ProTool/Pro RT e SIMATIC S7
Collegamento di un OP come slave DP - Configurazione dei tasti diretti DP
ProTool RT -- Servizio e manutenzione -- Diagnostica di errori
Perché su un sistema PC Runtime opp. un pannello operatore i caratteri e gli oggetti vengono rappresentati spostati moderatamente ?
Nella memorizzazione di una ricetta arriva $044 Errore di trasferimento 8
Impostazioni di connessione per una comunicazione tra ProTool/Pro e WinAC
Bordo grigio in modalità RUNTIME
Stampa errata con ProTool Pro Runtime V5.10 sotto Windows NT
Segnalazione di errore all'avvio di ProTool/Pro Runtime: "La struttura del file di progettazione "*.fwd" non è compatibile"
Segnalazione di errore "GET INSTANCE ERROR" nel richiamo del file FWD
Le segnalazioni vengono stampate solo dopo la fine del runtime.
Impostazioni di connessione per una comunicazione tra ProTool/Pro e WinAC
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Perché arriva la segnalazione "160000  Connessione verso il controllore PLC_1 interrotta" nell'accoppiamento tra ProTool/Pro e WinAC?

Figura 1 Segnalazione

RISPOSTA 
Con un accoppiamento tra un WinAC e ProTool/Pro impostare come driver non "SIMATIC S7 WinAC V6.0", ma bensì "SIMATIC S7-300/400 V6.0".

Impostazioni di connessione in ProTool/Pro

  • Scegliere “PLC” e fare un doppio clic sul proprio PLC.
  • Sotto protocolli impostare "SIMATIC S7-300/400 V6.0"  e fare clic su "Parametri".

Figura 2 Impostazione driver

  • Collegare il PC a WinAC tramite PROFIBUS.

Figura 3 Collegamento del controllore

Avvertenza 
Se WinAC e la runtime ProTool/Pro girano su PC diversi, allora si devono configurare le due interfacce dei PC tramite "Imposta interfaccia PG/PC" (p. es. impostazione sul PC di WinAC: "WinLC_0 --> CP5611" e sul PC con la runtime ProTool/Pro "S7ONLINE --> CP5611 (PROFIBUS)").


 Articolo con ID:15048936   Data:2003-07-17 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour