Beitragsliste anzeigen
S7-400 CPU 41x -- Kommunikation projektieren und programmieren -- PROFIBUS Schnittstelle projektieren
Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC/Panel) und S7-300/400 über Profibus/MPI projektiert werden?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation für die Kommunikation über PROFIBUS?
Was müssen Sie bei der Kopplung einer S7-400 CPU als DP-Slave an einen Fremd-Master beachten?
Welche Unterschiede gibt es in der Projektierung von S7-Verbindungen?
Übertragung von Analogwerten von bzw. zum Profibus-DP Slave
Was ist zu beachten, wenn ein DP-Slave zeitweise an einem PROFIBUS-DP Netz betrieben wird?
Wie projektiere ich eine S7-Verbindung über MPI mit dem SIMATIC NET OPC-Server und der SIMATIC NET PC-Software?
Wie konfiguriere ich eine PC-Station als DP-Slave zur Anbindung an eine S7-Station (als DP-Master) für den SIMATIC NET OPC-Server mit der SIMATIC NET PC Software?
Wie kann ich konsistente Daten von einem DP-Normslave/PROFINET IO-Device lesen und konsistent auf einen DP-Normslave/PROFINET IO-Device schreiben?
Wie erkenne ich, ob mein S7-300/400 Master DPV1-Funktionalitäten unterstützt?
Wo bleiben die Einstellungen der MPI- und PROFIBUS-Schnittstellen nach einem Betriebssystem-Update bei einer CPU 41x erhalten?
S7-300 CPU 31x -- Kommunikation projektieren und programmieren -- PROFIBUS Schnittstelle projektieren
Wie aktivieren Sie die Funktion "priorisierte BuB-Kommunikation", um die Performance der OP-Kommunikation zu erhöhen?
Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC/Panel) und S7-300/400 über Profibus/MPI projektiert werden?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation für die Kommunikation über PROFIBUS?
Welche Unterschiede gibt es in der Projektierung von S7-Verbindungen?
Übertragung von Analogwerten von bzw. zum Profibus-DP Slave
Was ist zu beachten, wenn ein DP-Slave zeitweise an einem PROFIBUS-DP Netz betrieben wird?
Wie projektiere ich eine S7-Verbindung über MPI mit dem SIMATIC NET OPC-Server und der SIMATIC NET PC-Software?
Wie konfiguriere ich eine PC-Station als DP-Slave zur Anbindung an eine S7-Station (als DP-Master) für den SIMATIC NET OPC-Server mit der SIMATIC NET PC Software?
Welche Unterschiede gibt es zwischen der integrierten DP-Schnittstellen einer CPU (z.B. CPU 315-2 DP) und der DP-Schnittstelle des CP342-5?
Wie kann ich konsistente Daten von einem DP-Normslave/PROFINET IO-Device lesen und konsistent auf einen DP-Normslave/PROFINET IO-Device schreiben?
Welche Möglichkeiten gibt es um zwischen CPUs über MPI/Profibus DP Daten auszutauschen?
Direkter Datenaustausch (Querverkehr) zwischen zwei CPU-Baugruppen
S7-Routing über PROFIBUS mit S7-300
Regeln für den Zugriff der CPU 315-2 DP auf Dezentrale Peripherie (integrierte DP-Schnittstelle der CPU 315-2 DP)
Anlauf der S7-300er CPUs bei fehlendem Slave
Routing mit Kompakt CPU und C7-635 als DP-Slave
Wie erkenne ich, ob mein S7-300/400 Master DPV1-Funktionalitäten unterstützt?
PROFIBUS allgemein -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren
Was ist beim Hinzufügen oder Umparametrieren einer Komponente mittels CiR (Configuration in Run) zu beachten?
Was ist zu beachten, wenn ein DP-Slave zeitweise an einem PROFIBUS-DP Netz betrieben wird?
Wie kann das SIMATIC Field PG am Bussystem angeschlossen werden, um die dezentralen Peripheriegeräte über TCI zu parametrieren und diagnostizieren?
Welche Möglichkeiten gibt es, um die ET 200-Stationen zu konfigurieren?
Projektierung des Alarm-Mode in STEP 7 für den Diagnose-Repeater (6ES7 972-0AB01-0XA0)
Korrektur von berechneten Buszeiten
Basiswissen zur Projektierung von PROFIBUS-DP Netzen
Welche Randbedingungen muss ich bei der Adressvergabe von Peripheriebaugruppen (zentral oder dezentral) an eine S7-CPU beachten?
Zyklische Programmbearbeitung erst nach Fertigmeldung aller DP-Teilnehmer
Welche Parameter müssen bei der Planung eines elektrischen Netzes berücksichtigt werden?
Wie kann ich mit STEP 7 die Buszykluszeit am PROFIBUS-DP berechnen?
Was ist zu beachten, wenn ein DP-Slave zeitweise an einem PROFIBUS-DP Netz betrieben wird?
Bestellnummer:

Konfigurationshinweis:
Wenn Sie einen DP-Slave zeitweise an einem PROFIBUS-DP Netz betreiben möchten bzw. diesen DP-Slave flexibel an verschiedenen Stellen eines DP-Mastersystems einsetzen möchten, dann gehen Sie nach folgender Anleitung vor:

  • Projektieren Sie den DP-Slave wie gewohnt in der STEP 7 Hardware-Konfiguration.
  • Beim Deaktivierungsvorgang ist es irrelevant, ob der DP-Slave während des Auftrags am PROFIBUS angeschlossen ist oder er sich nicht am Bus befindet.
  • Wenn Sie den DP-Slave trennen möchten, dann deaktivieren Sie den DP-Slave durch einen Aufruf der Systemfunktion SFC12 "D_ACT_DP".
    Hinweis:

    Ein Programmbeispiel zum Aktivieren und Deaktivieren von DP-Slaves finden Sie unter der Beitrags-ID: 5608020.
  • Stecken Sie den DP-Slave um und aktivieren Sie den DP-Slave wieder über die Systemfunktion SFC12 "D_ACT_DP".

Wichtig:

  • Befindet sich der DP-Slave am Leitungsende, dann berücksichtigen Sie die Informationen unter der Beitrags-ID: 2157453.

 Beitrags-ID:15014658   Datum:2008-10-01 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour