|
QUESTION :
Que signifie TCP Keep-Alive, comment fonctionne t-elle et que se
passe t-il si la liaison s’effectue via ISDN ?
REPONSE : Dans une liaison TCP, des télégrammes sont
envoyés cycliquement entre les deux partenaires de la communication
afin d’établir et de savoir si le partenaire est toujours présent
ou joignable. Si la station ne peut pas être atteinte après un
certain délai ("Keep Alive"), la liaison TCP entre les deux
stations est déclarée coupée. Ceci est particulièrement importante
dans les applications serveurs (Réglage de la liaison passive) et
qui occupe alors des ressources machine même si la liaison est
interrompue. Dans les coupleurs de communication CP pour les
SIMATIC S7, vous pouvez définir le cycle d’appel de la fonction
"Keep Alive». Pour les CP des SIMATIC S5, le temps de cycle de la
fonction "Keep Alive" est fixé par défaut à 120 Secondes.
Remarque à propos des liaisons ISDN : Pour des
raisons économiques certains routeurs ISDN permettent un
arrêt de la liaison ISDN dans le cas d’inactivité par exemple si
aucune donnée n’a été transférée depuis un temps spécifique.
Si , cependant le télégramme "Keep Alive" continue à être envoyé ,
alors la liaison ISDN ne sera jamais arrêtée . Ceci peut donc
engendrer des coûts de communication important. Il est donc
recommandé de désactiver le mécanisme "Keep Alive" sur chaque
liaison ISDN.
|