|
Beschreibung: Dienachstehende Tabelle beschreibt einige Hinweise bezüglich der Option "Erstwerterfassung", die zur Programmierung im KOP / AWL / FUP Editor zu beachten sind:
| Nr. |
Hinweise zur Programmierung in Bezug zur "Erstwerterfassung": |
| 1 |
Verknüpfung zwischen Timern und Zählern
Bei einer Verknüpfung von Zählern oder Timern wie im Bild 01 erscheint nach der Übersetzung in S7-PDIAG für das erste und zweite Netzwerk die Warnmeldung, dass die Erstwerterfassung für den Merker M1.1 nicht möglich ist. Die Erstwerterfassung ist systembedingt nicht möglich, wenn die Verknüpfung der Timer T1 und T2 mit dem selben Merker wie im Beispiel Bild 01 programmiert wurde.
  Bild 01
Abhilfe:
Legen Sie den Ein- oder Ausgang von Timern und Zählern auf einen Merker als Zwischenspeicher, wie hier im Beispiel Bild 02. Nach der Verknüpfung des Zwischenspeichers (Merker M1.3) und Projektierung der Operandenüberwachung für diesen Merker ist die Erstwerterfassung möglich.
  Bild 02
|
| 2 |
Erstwerterfassung nicht komplett aufgelöst bzw. zurückverfolgt
Falls Sie in Ihrem Projekt einen Operanden überwachen, kann die Erstwerterfassung nur so weit zurückverfolgt werden, wie die Regeln für die Diagnose dies erlauben. Es ist nicht möglich, eine Erstwerterfassung für solche Operanden durchzuführen, bei denen in der Versorgung eine Zuweisung in einem Klammerausdruck steht. Zu erkennen ist dies in der AWL-Ansicht des Bausteins. Wird hier eine Zuweisung innerhalb eines Klammerausdrucks beschrieben, kann S7-PDIAG die Erstwerterfassung nicht mehr durchführen.
Beispiel:
Das folgende Netzwerk wurde in FUP erstellt. Nachdem die Erstwerterfassung für In1 nur bis zum Merker M0.3 durchgeführt werden konnte, wurde das Netzwerk in AWL umgewandelt (Bild 03).
  Bild 03
Das AWL Programm beinhaltet eine Zuweisung innerhalb eines Klammerausdrucks - in Bild 04 rot umrandet gekennzeichnet. Bitte vermeiden Sie eine solche Zuweisung, wenn die Zuweisung in einer Erstwerterfassung abgefragt wird.

Bild 04
Abhilfe:
Verteilen Sie die Anweisungen auf zwei Netzwerke. Das in Bild 04 dargestellte Netzwerk wird hierfür am Konnektor getrennt, wobei der Konnektor durch eine Zuweisung zu ersetzen ist. Nach der Umwandlung in AWL wird jetzt keine Zuweisung mehr in einem Klammerausdruck verwendet. Die Erstwerterfassung ist somit uneingeschränkt möglich.
  Bild 05
|
Hinweis:
In den folgenden Fällen ist eine Erstwerterfassung ebenfalls nicht möglich:
- in Netzwerken, bei denen die Überwachung hinter einem Timer, Zähler oder Vergleicher projektiert wurde, ist eine Diagnose und Darstellung in ProAgent nicht möglich.
- ein Ausdruck mit "NOT" und einer Zuweisung ist aus S7-PDIAG-Sicht kein gültiger Ausdruck. Somit ist hier auch keine Erstwerterfassung möglich. Beachten Sie hierzu auch die Informationen aus der S7-PDIAG Onlinehilfe "Set- und Reset-Zuweisungen".
|