Beitragsliste anzeigen
ProTool -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikation zur S7 projektieren
Einstellungen in "Status/Steuern Bildobjekt" bei Verwendung einer WinAC MP
Kommunikationsverbindung zwischen S7-200 und ProTool/Pro V5.2 über CP5611 via PPI
PPI-Kopplung von Protool/Pro und S7-200
Anschluss eines ProTool-Runtime Panel / PC an eine S7 200 über PROFIBUS-DP
Anbindung eines Panels an eine S7 300/400 Steuerung
Verbindungseinstellungen für eine Kommunikation zwischen ProTool/Pro und WinAC
Wie erhöhe ich die Performance der HMI-Geräte?
Wie ist im HMI-Projektierungstool die MPI-Adresse eines FMs anzugeben, wenn diese in HW Konfig nicht erscheint und demzufolge unbekannt ist?
Wie kann ein Bediengerät (ProTool) an ein H-System (S7-400H) angeschlossen werden?
Anbindung einer ProTool/Pro Runtime (PC) über Ethernet an eine S7-300 bzw. S7-400 Station ab SIMATIC NET CD 07/2001
ProTool/ProRT und S7-200 mit PC/PPI-Kabel
Ethernetkommunikation zwischen einer ProTool/Pro Runtime (PC) und einem CP243-1 (S7-200)
Kopplung zwischen ProTool/Pro und WinAC
Kopplung zwischen Operator Panel und WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Kopplung zwischen SIMATIC NET OPC-Server, ProTool/Pro RT und SIMATIC S7
Anbindung eines OPs als DP-Slave - Konfiguration der DP-Direkttasten
ProTool RT -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikation zur S7 projektieren
PPI-Kopplung von Protool/Pro und S7-200
Wie kann ein Bediengerät (ProTool) an ein H-System (S7-400H) angeschlossen werden?
Anbindung eines Panels an eine S7 300/400 Steuerung
Ethernetkommunikation zwischen einer ProTool/Pro Runtime (PC) und einem CP243-1 (S7-200)
Anschluss eines ProTool-Runtime Panel / PC an eine S7 200 über PROFIBUS-DP
ProTool/ProRT und S7-200 mit PC/PPI-Kabel
Anbindung einer ProTool/Pro Runtime (PC) über Ethernet an eine S7-300 bzw. S7-400 Station ab SIMATIC NET CD 07/2001
Kopplung zwischen ProTool/Pro und WinAC
Kopplung zwischen SIMATIC NET OPC-Server, ProTool/Pro RT und SIMATIC S7
Anbindung eines OPs als DP-Slave - Konfiguration der DP-Direkttasten
Kopplung zwischen Operator Panel und WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Kommunikationsverbindung zwischen S7-200 und ProTool/Pro V5.2 über CP5611 via PPI
STEP 7-Micro/WIN -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Ethernet Protokolle und Dienste verwenden
Wie lässt sich über EXCEL als OPC-Client mit PC Access als OPC-Server eine Variable des Automatisierungsgeräts grafisch darstellen?
Wie projektiere ich eine Kommunikation zwischen WinCC flexible Runtime bzw. einem Windows-basierten Bediengerät und einer S7-200 (CP 243-1) über Ethernet?
Ethernetkommunikation zwischen einer ProTool/Pro Runtime (PC) und einem CP243-1 (S7-200)
Ethernetkommunikation zwischen einer ProTool/Pro Runtime (PC) und einem CP243-1 (S7-200)
Bestellnummer:

FRAGE:
Wie konfiguriere ich eine Ethernetkopplung zwischen einer ProTool/Pro Runtime (PC) und dem CP243-1 (S7 200)?

ANTWORT:
Dieser Beitrag enthält die Konfiguration einer Ethernetkommunikation zwischen einem CP243-1 und der ProTool/Pro-Runtime auf einem PC.

Voraussetzungen

Software:

  • SIMATIC NET CD 7/2001 SP5 oder höher
  • STEP 7 - Micro/WIN V3.2 SP1 oder höher
  • ProTool/Pro V6.0 SP2

Hardware:

  • CPU 22x: CPU 222 oder 224 mit Ausgabestand 1.1 oder höher, CPU 226 oder CPU 226 XM Ausgabestand 1.00 oder höher
  • CP243-1
  • PC mit Standard-Ethernetkarte
  • gekreuztes Ethernetkabel für eine Direktverbindung

Konfiguration des CP243-1 über STEP 7 - Micro/WIN:

Die Einstellungen für den CP243-1 werden in STEP 7-Micro/WIN über den Ethernet-Assistenten vorgenommen. Hilfestellung zu allen Angaben finden Sie in der STEP 7 - Micro/WIN Online-Hilfe über F1.

  • Starten Sie den Ethernet-Assistenten über "Extras > Ethernet-Assistent...".

    Bild 1: Ethernet-Assistent ( 56 KB )

  • Klicken Sie auf "Weiter".
  • Bestätigen Sie die eingeblendete Meldung mit "Ja". Ihre STEP 7-Micro/WIN Projektierung wird übersetzt und die symbolische Adressierung aktiviert.

    Bild 2: STEP 7-Micro/WIN Meldung ( 12 KB )

  • Wenn Ihr PC mit der S7-200 verbunden ist, können Sie über die Schaltfläche "Module lesen" die Modulposition des CP243-1 automatisch bestimmen. Ansonsten können Sie die Modulposition auch manuell eintragen. Klicken Sie auf "Weiter".

    Wichtig:

    ProTool kann nur eine Verbindung zu einem CP243-1 aufbauen, wenn das Modul auf der Position 0 projektiert ist. Der zugehörige TSAP muss daher in der letzten Stelle immer eine 0 enthalten ( TSAP 02.00).

    Bild 3: Modulposition eintragen ( 54 KB )

  • Legen Sie eine IP-Adresse für den CP 243-1 fest.
    Achtung:
    Die IP-Adresse darf für diese Anwendung nicht automatisch von einem Server bezogen werden, da die ProTool/Pro-Runtime einen festen Bezugspartner (CP 243-1) für die Ethernetkommunikation benötigt.
  • Der Kommunikationsverbindungstyp für dieses Modul kann durch die "Automatische Einstellung" festgelegt werden. Fahren Sie mit "Weiter" fort.

    Bild 4: IP-Adresse einstellen ( 56 KB )

  • Geben Sie das Befehlsbyte des Moduls an und die Anzahl der Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zum CP243-1. Klicken Sie auf "Weiter".

    Bild 5: Anzahl der Verbindungen ( 55 KB )

  • Die Konfiguration für eine Kopplung des CP243-1 mit ProTool/Pro-Runtime muss wie folgt übernommen werden. Bestätigen Sie bitte die Einträge mit "OK".
    Achtung:
    Die TSAP-Angabe muss immer vierstellig sein, d.h. mit führender Null (02.00).

    Bild 6: Verbindungen konfigurieren ( 18 KB )

  • Da die Konfiguration des CP243-1 Moduls nicht mehr geändert werden muss, wählen Sie die Einstellung mit CRC-Schutz. Die Angabe des KeepAlive-Intervalls kann mit der voreingestellten Zeit verwendet werden. Klicken Sie auf "Weiter".

    Bild 7: CRC-Schutz und KeepAlive-Intervall ( 56 KB )

  • Geben Sie einen Speicherbereich für die Konfiguration des CP243-1 an.
    Hinweis:
    Über die Schaltfläche "Adresse vorschlagen" können Sie sich vom Assistenten einen freien Variablenspeicherbereich ermitteln lassen. Klicken Sie auf "Weiter".

    Bild 8: Speicher für die Konfiguration ( 54 KB )

  • Bei Betätigung der Schaltfläche "Beenden" erzeugt der Ethernet-Assistent die Projektkomponenten für die eingestellte Konfiguration. Unter anderem werden Unterprogramme und der Variablenspeicher im Datenbaustein angelegt.

    Bild 9: Erzeugen der Projektkomponenten ( 55 KB )

  • Bestätigen Sie die eingeblendete Meldung mit "YES".

Bild 10: Ethernet-Assistent beenden

  • In Ihrem STEP 7 Micro/WIN-Programm rufen Sie in jedem Zyklus das Unterprogramm "ETH0_CTRL" auf.

Bild 11: Beispiel für Unterprogrammaufruf "ETH0_CTRL"

  • Abschließend laden Sie die gesamte Konfiguration in die S7-200.

Konfiguration der ProTool/Pro-Runtime

  • Legen Sie ein PC-Projekt an.
  • Wählen Sie beim Steuerungsprotokoll "SIMATIC S7 - 200 V6.0"

Bild 12: Steuerungsprotokoll

  • Wechseln Sie zu den "Parametern" und tragen Sie folgende Konfiguration ein.

Bild 13: Parameter

Konfiguration des PCs (ProTool/Pro-Runtime)

  • In der PG/PC-Schnittstelle stellen Sie den Zugangspunkt S7ONLINE auf TCP/IP > "Verwendete Netzwerkkarte" ein - möglicherweise benötigen Sie hierfür die SIMATIC NET Software.

Bild 14: PG/PC-Schnittstelle einstellen

  • Die Netzwerkkarte wird über die Systemsteuerung auf die in der Konfiguration verwendete IP-Adresse eingestellt.

Bild 15: Netzwerkkarte konfigurieren


 Beitrags-ID:14935877   Datum:2003-09-16 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour