QUESTION:
Comment configurer une liaison Ethernet entre un Runtime
ProTool/Pro (PC) et un CP243-1 (S7 200)?
REPONSE: Cet article décrit la configuration d'une
communication Ethernet entre un CP243-1 et un Runtime ProTool/Pro
sur un PC.
Conditions préalables
Logiciel :
- SIMATIC NET CD 7/2001 SP5 ou supérieur
- STEP 7 - Micro/WIN V3.2 SP1 ou supérieur
- ProTool/Pro V6.0 SP2
Matériel :
- CPU 22x: CPU 222 ou 224 à l'indice 1.1 ou
supérieur, CPU 226 ou CPU 226 XM indice 1.00 ou supérieur
- CP243-1
- PC avec une carte Ethernet standard
- Câble Ethernet croisé pour une liaison
directe
Configuration du CP243-1 via STEP 7 - Micro/WIN :
Les réglages pour le CP243-1 sont réalisés à l'aide de
l'assistant Ethernet de STEP 7-Micro/WIN. Vous trouverez de l'aide
pour l'ensemble des paramètres dans l'aide en ligne de STEP 7 -
Micro/WIN via F1.
- Démarrez
l'assistant Ethernet via "Outils > Assistant
Ethernet...".
Illustration 1 : Assistant Ethernet ( 55 KB )
- Cliquez sur "Suivant".
- Validez le
message qui s'affiche par "Oui". Votre projet STEP
7-Micro/WIN est alors compilé et l'adressage symbolique est
activé.
Illustration 2 : Message STEP 7-Micro/WIN ( 12 KB )
- Si votre PC est
relié au S7-200, l'assistant peut déterminer automatiquement la
position du module CP243-1 via le bouton "lire modules".
Sinon, vous devez l'indiquer à la main. Cliquez sur
"Suivant".
Important:
ProTool peut seulement établir une liaison vers un CP243-1,
lorsque le module est configuré à l'emplacement 0. Le TSAP
correspondant doit par conséquent toujours contenir un 0 dans la
dernière position ( TSAP 02.00).
Illustration 3 : Indiquer la position du module ( 54 KB )
- Définissez une adresse IP pour le CP
243-1.
Attention :
Pour cette application, l'adresse IP ne doit pas être
obtenue automatiquement par un Serveur car le Runtime de
ProTool/Pro a besoin de connaître le partenaire de communication
(CP 243-1).
- Le type de la
liaison de communication pour ce module peut être définie à
"Communication à détection automatique". Continuez avec
"Suivant".
Illustration 4 : indiquer l'adresse IP ( 56 KB )
- Indiquez
l'octet de commande du module et le nombre de liaison d'égal à égal
vers le CP243-1. Cliquez sur "suivant".
Illustration 5 : nombre de liaisons ( 55 KB )
- La
configuration d'une liaison entre un CP243-1 et le Runtime de
ProTool/Pro doit être comme indiqué dans l'illustration suivante.
Validez avec "OK".
Attention :
L'indication du TSAP doit toujours être à quatre chiffres,
c'est-à-dire complétée avec des zéros (02.00).
Illustration 6 : configuration d'une liaison ( 17 KB )
- Comme la
configuration du module CP243-1 ne doit pas être modifiée,
choisissez l'option protection avec CRC. Le paramètre
"intervalle de maintien" (KeepAlive) peut rester à la valeur
prédéfinie. Cliquez sur "suivant".
Illustration 7 : protection CRC et intervalle de
maintien ( 56 KB )
- Précisez une
zone mémoire pour la configuration du CP243-1.
Note :
En cliquant sur le bouton "suggérer adresse", l'assistant
détermine automatiquement une zone mémoire libre. Cliquez sur
"suivant".
Illustration 8 : Mémoire pour la configuration ( 53 KB )
- En cliquant sur
le bouton "Terminer", l'assistant Ethernet génère les
composants projets pour la configuration (entre autres un
sous-programme et des données dans le bloc de données).
Illustration 9 : Génération des composants de projet ( 55 KB )
- Validez le message qui s'affiche avec
"Oui".
Illustration 10 : fin de l'assistant Ethernet
- A chaque cycle, appelez le
sous-programme "ETH0_CTRL" depuis votre programme STEP 7
Micro/WIN.
Illustration 11 : Exemple d'appel du sous-programme
"ETH0_CTRL"
- Enfin, chargez la configuration complète dans
le S7-200.
Configuration du Runtime ProTool/Pro
- Créez un nouveau projet PC.
- Choisissez le protocole de l'automate :
"SIMATIC S7 - 200 V6.0"
Illustration 12 : protocole de l'automate
- Cliquez sur "Paramètres" et indiquez
la configuration suivante.
Illustration 13 : Paramètres
Configuration du PC (Runtime ProTool/Pro)
- Dans le paramétrage de l'interface PG/PC,
associez le point d'entrée de l'application S7ONLINE sur TCP/IP
> "carte réseau utilisée " - pour cela, vous aurez besoin
des logiciels SIMATIC NET.
Illustration 14 : paramétrage de l'interface PG/PC
- Le paramétrage de l'adresse IP de la
carte réseau se fait via le Panneau de
configuration.
Illustration 15 : configuration de la carte réseau
|