afficher la liste des articles
ProTool -- Configurer et programmer la communication -- Configurer la communication S7
Réglages d'un objet "Etat/Forçage" en cas d'utilisation d'un WinAC MP
Communication avec un S7-200 et ProTool/Pro V5.2 en utilisant la carte CP5611 avec PPI
Couplage PPI de PROTOOL/PRO et d'un S7-200
Connexion d’un Panel / PC avec un Runtime ProTool sur un S7 200 par PROFIBUS-DP
Connecter un pupitre à un automate S7 300/400.
Paramètres de connexion pour une communication entre ProTool/Pro et WinAC
Comment augmenter les performances des appareils HMI ?
Comment l'adresse MPI d'une FM peut être indiquée dans l'outil de configuration HMI lorsque celle-ci n'apparaît pas dans HW Config et qui est par conséquent inconnue ?
Comment raccorder un pupitre opérateur (ProTool) à un système H (S7-400H) ?
Liaison d'un Runtime PC Protool/Pro par Ethernet à une station S7-300 ou S7-400 à partir du CD SIMATIC NET 07/2001
ProTool/ProRT et un S7-200 en liaison avec un câble PC/PPI
Communication Ethernet entre un Runtime ProTool/Pro (PC) et un CP243-1 (S7-200)
Liaison entre ProTool/Pro et WinAC
Couplage entre un Pupitre Opérateur et WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Liaison entre un Serveur SIMATIC NET OPC, ProTool/Pro RT et SIMATIC S7
Raccordement d'un OP en tant qu'esclave DP - Configuration des touches directes DP
ProTool RT -- Configurer et programmer la communication -- Configurer la communication S7
Couplage PPI de PROTOOL/PRO et d'un S7-200
Comment raccorder un pupitre opérateur (ProTool) à un système H (S7-400H) ?
Connecter un pupitre à un automate S7 300/400.
Communication Ethernet entre un Runtime ProTool/Pro (PC) et un CP243-1 (S7-200)
Connexion d’un Panel / PC avec un Runtime ProTool sur un S7 200 par PROFIBUS-DP
ProTool/ProRT et un S7-200 en liaison avec un câble PC/PPI
Liaison d'un Runtime PC Protool/Pro par Ethernet à une station S7-300 ou S7-400 à partir du CD SIMATIC NET 07/2001
Liaison entre ProTool/Pro et WinAC
Liaison entre un Serveur SIMATIC NET OPC, ProTool/Pro RT et SIMATIC S7
Raccordement d'un OP en tant qu'esclave DP - Configuration des touches directes DP
Couplage entre un Pupitre Opérateur et WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Communication avec un S7-200 et ProTool/Pro V5.2 en utilisant la carte CP5611 avec PPI
STEP 7-Micro/WIN -- Configurer et programmer la communication -- Utilisation de protocole et services Ethernet
Comment peut-on afficher de façon graphique une variable PLC depuis EXCEL en tant que client OPC via PC Access en tant que serveur OPC?
Comment paramétrer une communication entre WinCC flexible Runtime ou un pupitre basé sous Windows et un S7-200 ( CP 243-1 ) sur Ethernet ?
Communication Ethernet entre un Runtime ProTool/Pro (PC) et un CP243-1 (S7-200)
Communication Ethernet entre un Runtime ProTool/Pro (PC) et un CP243-1 (S7-200)
Nº de référence:

QUESTION:
Comment configurer une liaison Ethernet entre un Runtime ProTool/Pro (PC) et un CP243-1 (S7 200)?

REPONSE:
Cet article décrit la configuration d'une communication Ethernet entre un CP243-1 et un Runtime ProTool/Pro sur un PC.

Conditions préalables

Logiciel :

  • SIMATIC NET CD 7/2001 SP5 ou supérieur
  • STEP 7 - Micro/WIN V3.2 SP1 ou supérieur
  • ProTool/Pro V6.0 SP2

Matériel :

  • CPU 22x: CPU 222 ou 224 à l'indice 1.1 ou supérieur, CPU 226 ou CPU 226 XM indice 1.00 ou supérieur
  • CP243-1
  • PC avec une carte Ethernet standard
  • Câble Ethernet croisé pour une liaison directe

Configuration du CP243-1 via STEP 7 - Micro/WIN :

Les réglages pour le CP243-1 sont réalisés à l'aide de l'assistant Ethernet de STEP 7-Micro/WIN. Vous trouverez de l'aide pour l'ensemble des paramètres dans l'aide en ligne de STEP 7 - Micro/WIN via F1.

  • Démarrez l'assistant Ethernet via "Outils > Assistant Ethernet...".

    Illustration 1 : Assistant Ethernet ( 55 KB )
  • Cliquez sur "Suivant".
  • Validez le message qui s'affiche par "Oui". Votre projet STEP 7-Micro/WIN est alors compilé et l'adressage symbolique est activé.

    Illustration 2 : Message STEP 7-Micro/WIN ( 12 KB )
  • Si votre PC est relié au S7-200, l'assistant peut déterminer automatiquement la position du module CP243-1 via le bouton "lire modules". Sinon, vous devez l'indiquer à la main. Cliquez sur "Suivant".
    Important:
    ProTool peut seulement établir une liaison vers un CP243-1, lorsque le module est configuré à l'emplacement 0. Le TSAP correspondant doit par conséquent toujours contenir un 0 dans la dernière position ( TSAP 02.00).

    Illustration 3 : Indiquer la position du module ( 54 KB )
  • Définissez une adresse IP pour le CP 243-1.
    Attention :
    Pour cette application, l'adresse IP ne doit pas être obtenue automatiquement par un Serveur car le Runtime de ProTool/Pro a besoin de connaître le partenaire de communication (CP 243-1).
  • Le type de la liaison de communication pour ce module peut être définie à "Communication à détection automatique". Continuez avec "Suivant".

    Illustration 4 : indiquer l'adresse IP ( 56 KB )
  • Indiquez l'octet de commande du module et le nombre de liaison d'égal à égal vers le CP243-1. Cliquez sur "suivant".

    Illustration 5 : nombre de liaisons ( 55 KB )
  • La configuration d'une liaison entre un CP243-1 et le Runtime de ProTool/Pro doit être comme indiqué dans l'illustration suivante. Validez avec "OK".
    Attention :
    L'indication du TSAP doit toujours être à quatre chiffres, c'est-à-dire complétée avec des zéros (02.00).

    Illustration 6 : configuration d'une liaison ( 17 KB )
  • Comme la configuration du module CP243-1 ne doit pas être modifiée, choisissez l'option protection avec CRC. Le paramètre "intervalle de maintien" (KeepAlive) peut rester à la valeur prédéfinie. Cliquez sur "suivant".

    Illustration 7 : protection CRC et intervalle de maintien ( 56 KB )
  • Précisez une zone mémoire pour la configuration du CP243-1.
    Note :
    En cliquant sur le bouton "suggérer adresse", l'assistant détermine automatiquement une zone mémoire libre. Cliquez sur "suivant".

    Illustration 8 : Mémoire pour la configuration ( 53 KB )
  • En cliquant sur le bouton "Terminer", l'assistant Ethernet génère les composants projets pour la configuration (entre autres un sous-programme et des données dans le bloc de données).

    Illustration 9 : Génération des composants de projet ( 55 KB )
  • Validez le message qui s'affiche avec "Oui".

Illustration 10 : fin de l'assistant Ethernet

  • A chaque cycle, appelez le sous-programme "ETH0_CTRL" depuis votre programme STEP 7 Micro/WIN.

Illustration 11 : Exemple d'appel du sous-programme "ETH0_CTRL"

  • Enfin, chargez la configuration complète dans le S7-200.

Configuration du Runtime ProTool/Pro

  • Créez un nouveau projet PC.
  • Choisissez le protocole de l'automate : "SIMATIC S7 - 200 V6.0"

Illustration 12 : protocole de l'automate

  • Cliquez sur "Paramètres" et indiquez la configuration suivante.

Illustration 13 : Paramètres

Configuration du PC (Runtime ProTool/Pro)

  • Dans le paramétrage de l'interface PG/PC, associez le point d'entrée de l'application S7ONLINE sur TCP/IP > "carte réseau utilisée " - pour cela, vous aurez besoin des logiciels SIMATIC NET.

Illustration 14 : paramétrage de l'interface PG/PC

  • Le paramétrage de l'adresse IP de la carte réseau se fait via le Panneau de configuration.

Illustration 15 : configuration de la carte réseau



 ID contribution:14935877   Date:2003-09-23