|
PREGUNTA:
¿Cómo
se configura la comunicación Ethernet entre el ProTool/Pro Runtime
(PC) y la CP243-1 (S7 200)?
RESPUESTA: Este FAQ describe la
configuración de la comunicación Ethernet entre una CP243-1 y el
ProTool/Pro-Runtime en un PC.
Requerimientos
Software:
- CD de SIMATIC NET 07/2001 +
SP5 o superior
- STEP 7 - Micro/WIN V3.2 + SP1 o superior
- ProTool/Pro V6.0 + SP2
Hardware:
- CPU 22x: CPU 222 o CPU 224
con versión A1.1 o superior, CPU 226 o CPU 226 XM con versión A1.00
o superior
- CP243-1
- PC con tarjeta de Ethernet
estándar
- Cable cruzado de Ethernet
para la conexión directa entre ambos equipos
Configuración de la CP243-1 con el STEP 7 -
Micro/WIN:
La
configuración de la CP243-1 se realiza desde el asistente de
Ethernet del STEP 7-Micro/WIN. En la ayuda Online del STEP 7 -
Micro/WIN, pulsando la tecla F1, se dispone de información
adicional sobre este tema.
- Haga click sobre
"Siguiente".
-
Acepte el mensaje que aparece a continuación
con "Sí". Ahora se compila la configuración del STEP
7-Micro/WIN y se activa el direccionamiento simbólico.
Bild 2: STEP 7-Micro/WIN Meldung ( 12 KB )
-
Si el PC está conectado con el S7-200, a
través de del botón "Leer módulos" se puede determinar
automáticamente la posición del módulo CP243-1. En caso
contrario, la posición del módulo se puede introducir
manualmente. Haga click sobre
"Siguiente".
Importante:
ProTool puede crear un enlace con la CP243-1 cuando el módulo se
configura en la posición 0. El TSAP correspondiente siempre debe
tener un "0" en la última posición ( TSAP 02.00).
Bild 3: Modulposition eintragen ( 54 KB )
- Asigne una dirección IP para
la CP 243-1.
Atención:
La dirección IP no se asigna automáticamente desde el
servidor para esta aplicación , ya que el ProTool/Pro-Runtime
necesita una partner de referencia fijo (CP 243-1) para la
comunicación Ethernet.
-
El tipo de enlace de comunicación para este
módulo se puede asignar en la "Configuración
automática". Continúe con "Siguiente".
Bild 4: IP-Adresse einstellen ( 56 KB )
-
Indique el byte de instrucción del módulo y
el número de enlaces punto a punto con la CP243-1. Continúe
con "Siguiente".
Bild 5: Anzahl der
Verbindungen ( 55 KB ) ( 55 KB )
-
La configuración para la comunicación de la
CP243-1 con el ProTool/Pro-Runtime se debe realizar de la
siguiente forma. Confirme todas las entradas con
"OK".
Atención:
El dato TSAP siempre debe tener 4 cifras, es decir, debe
empezar con un cero delante (02.00).
Bild 6: Verbindungen
konfigurieren ( 18 KB ) ( 18 KB )
-
Ya que la configuración del módulo CP243-1 ya
no se puede cambiar, seleccione el ajuste con protección
CRC. El dato del intervalo KEEPALIVE se puede
utilizar con el tiempo preajustado. Continúe con
"Siguiente".
Bild 7: CRC-Schutz und KeepAlive-Intervall ( 56 KB )
-
Indique una zona de memoria para la
configuración de la CP243-1.
Advertencia:
Con ayuda del botón "Proponer dirección", el asistente
buscará zonas libres para la memoria de variables. Continúe con
"Siguiente".
Bild 8: Speicher für die Konfiguration ( 54 KB )
-
Pulsando el botón "Cerrar", el
asistente de Ethernet crea los componentes del proyecto para
la configuración ajustada. Entre otras, se crean las
subrutinas y la memoria de variables en los módulos de
datos.
Bild 9: Erzeugen der
Projektkomponenten ( 55 KB ) ( 55 KB
)
- Confirme el aviso que aparece
con "SI".
Figura
10: Cerrar el asistente de Ethernet
- En el programa de STEP 7
Micro/WIN, en cada ciclo se ha de llamar a la subrutina
"ETH0_CTRL".
Figura
11: Ejemplo para la llamada "ETH0_CTRL"
- A continuación, se carga toda
la configuración en el S7-200.
Configuración del ProTool/Pro-Runtime
- Seleccione como protocolo de
control "SIMATIC S7 - 200 V6.0"
Figura
12: Protocolo de control
- Seleccione
"Parámetros" y ajuste la siguiente
configuración.
Figura
13: Parámetros
Configuración del PC (ProTool/Pro Runtime)
- En la interfase PG/PC, hay
que ajustar el punto de acceso S7ONLINE con TCP/IP ->
"Tarjeta de red utilizada" - Para esto, seguramente se necesite
el software de SIMATIC NET.
Figura
14: Ajustar la interfase PG/PC
- La tarjeta de red se ajusta a
través del panel de control con la dirección IP
utilizada en la configuración.
Figura
15: Configurar la tarjeta de red
|