Mostrar lista de artículos
S7-400 CPU 41x -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos (GSD, actualización)
¿Cómo se pueden actualizar automáticamente en el STEP 7 (TIA Portal) V11 las páginas web estándar y las páginas web definidas por el usuario para las CPUs S7?
¿Cómo se pueden leer los datos de identificación (por ejemplo, el número de serie de la MMC) con la SFC 51 en STEP 7 V5.5?
¿Por qué no se puede extraer una tarjeta de memoria de una CPU del S7-300 / S7-400 / S7-1200 durante el funcionamiento (modo RUN)?
¿Cómo se puede conectar la SIMATIC Field PG al sistema de bus para configurar y diagnosticar los equipos de periferia descentralizada a través de TCI?
¿Cómo se puede determinar la fecha y hora de una señal GPS?
¿Cómo se configura la sincronización de fecha/hora?
¿Cómo se puede proteger un control S7-300/400 ante acceso indeseados desde una red LAN (local area network)?
¿Qué posibilidades hay para asignar Passowords?
¿Qué hay que hacer cuando faltan módulos nuevos en el catálogo de módulos del STEP 7, por ejemplo CPUs?
¿Qué condiciones hay que tener en cuenta en la asignación de direcciones de los módulos de periferia (centralizada o descentralizada) en una CPU de S7?
¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas?
¿Dónde puedo encontrar los archivos GSD para las CPUs del S7-400?
¿Cómo se realiza un arranque en frío en las CPUs del SIMATIC S7-400 , a partir de la versión V4.0?
¿Por qué hay que conmutar el modo de servicio de la CPU de “Test” a “Proceso”, después de la puesta en servicio del programa de STEP 7?
¿Cómo se pueden utilizar o actualizar las imágenes de proceso parciales en un OB de alarma utilizando las CPUs del S7-400?
Señalización de un máximo de 27 tarjetas configuradas
ET 200S (módulos estándar) -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Cómo se ha de poner en servicio el módulo de interfase 1SI 3964/ASCII (6ES7138-4DF01-0AB0) con el STEP 7 Professional, a partir de la V11?
¿Cómo se ha de poner en servicio el módulo de interfase 1SI MODBUS/USS (6ES7138-4DF11-0AB0) con el STEP 7 Professional, a partir de la V11?
¿Qué "local_device_id" se parametriza para establecer una conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación abierta a través de Industrial Ethernet?
Por qué se muestra el aviso "La página no está disponible" en el buscador Web, si se llama por ejemplo a la página HTML "Topología" para leer dicha topología a través del servidor Web de la CPU?
¿Cómo se resetean la dirección IP y el nombre de un equipo I-Device?
¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación en redes IWLAN, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFIBUS, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de información sobre la reproducibilidad de las alarmas de tiempo y de retardo para los módulos IM151-8 e IM154-8?
¿Cómo se realiza la parametrización a posteriori al realizar el intercambio de un módulo maestro IO-Link o de un dispositivo IO-Link (IO-Link Device)?
¿Qué posibilidades existen para configurar las estaciones ET 200?
¿Dónde se dispone de información sobre las normas de montaje de una estación ET 200S?
¿Que avisos de diagnóstico pueden aparecer al realizar la puesta en servicio de una ET 200S como PROFINET IO-Device?
¿Qué avisos de diagnóstico pueden aparecer al realizar la puesta en servicio de una ET 200S como esclavo PROFIBUS DP?
Teleservice con la ET200S (CPU IM151) y el TS Adapter
¿Se puede utilizar la función QUICKSTOP en un arrancador de motor ET 200S?
¿Cómo se pueden combinar los módulos estándares y de seguridad ante fallos en las estaciones ET 200?
Configuración de la ET 200 S DI 4xNAMUR (6ES7 131-4RD00-0AB0)
Compensación de temperatura de un termoelemento a través de Pt100, para recoger la temperatura del punto de comparación
Compensación de temperatura de un termoelemento a través de un módulo electrónico 2AI TC HF
¿Cómo se pueden agrupar las direcciones de la ET 200S IM151-1 HF en la configuración HW (compresión de direcciones)?
IM 151-7 CPU: Exportación de programas con direcciones comprimidas
¿Cómo se pueden agrupar las direcciones de la ET 200S (compresión de direcciones)?
¿Qué módulos de la ET 200S permiten trabajar con la función de manejo de opciones (option handling)?
¿Qué condiciones se han de satisfacer cuando se configuran módulos de la ET 200S?
¿Qué dependencias hay que tener en cuenta en la configuración de una ET200S, entre los módulos de periferia y los módulos de interfase?
¿Cómo se pueden utilizar los módulos neumáticos de la empresa Bürkert en el sistema de periferia descentralizada ET 200S?
¿Cómo se puede evitar que luzca el LED de fallo de bus en el módulo interfase IM 151, al utilizar los módulos de reserva?
ET 200M (módulos estándar) -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
Configuración de módulos SIPLUS Extreme
¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación en redes IWLAN, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFIBUS, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué posibilidades existen para configurar las estaciones ET 200?
Los datos de parametrización de los módulos analógicos de una ET 200 no se aceptan si se utiliza un maestro ajeno
Configuración de la fuente de alimentación para una IMxxx en una ET200M
Los valores de entrada de una tarjeta analógica en la ET 200M valen 0 de forma esporádica
Configuración para la IM153-3 (ET200-M)
Opción de parametrización "Sustitución de la tarjeta en servicio" en una ET 200 M
La estación ET200M no arranca si se utilizan módulos vacíos
Configuración de la función "Cambio de módulo en servicio" y requerimientos del sistema
Señalización del registro "Parametrizar" en la configuración de módulos
No funcionan los canales de salida de la tarjeta SM 335
¿Cómo se calculan los tiempos para el servicio isócrono en la ET 200M?
ET 200iSP -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Cómo se modifica la dirección PROFIBUS de un equipo de periferia descentralizada ET 200iSP cuando la ET 200iSP no es reconocida a través de la dirección de PROFIBUS ajustada en el módulo interfase?
¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFIBUS, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué posibilidades existen para configurar las estaciones ET 200?
¿Por qué no se reconoce ninguna señal de entrada en un módulo de ED (6ES7 131-7RF00-0AB0) de la ET 200 iSP?
PROFIBUS S7-300/400 CPs -- Setting up and parameterizing hardware -- Initializing and parameterizing modules
¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de pasarelas de red y componentes de red, así como sobre la seguridad en las redes, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
Comunicación Maestro / Esclavo (SIMOVERT) en una red PROFIBUS-DP
Borrado de la tarjeta CP443-5 Extended a través del diagnóstico NCM S7-PROFIBUS
CP443-5 Extended: Volver a cargar la configuración con una carga elevada de parametrización en la estación
Datos de sistema inconsistentes al quitar de la red un maestro de PROFIBUS-DP
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se configura una CP342-5 como maestro DP y por qué es necesario llamar a las funciones FC1 "DP_SEND" y FC2 "DP_RECV" en el programa de usuario de la CPU para transferir los datos?
¿Por qué faltan parcialmente en el catálogo Hardware las nuevas denominaciones de versiones de las tarjetas SIMATIC NET?
CP 342-5 -- ¿Cómo se puede modificar la dirección de PROFIBUS o el modo de servicio de la CP 342-5 durante el servicio?
¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas?
Referencia:

Indicaciones de configuración:
La función CiR (Configuración en RUN) permite realizar ampliaciones y modificaciones de la instalación durante el servicio. Las modificaciones de la instalación en modo de servicio con ayuda de la función CiR se pueden realizar en instalaciones parciales con periferia descentralizada.

Para poder ejecutar modificaciones de la instalación en modo de servicio con ayuda de la función CiR, hay que utiliza uno de los siguientes módulos como maestro PROFIBUS DP:

  • CPUs del S7-400 utilizando la interfase MPI/DP integrada o la interfase DP integrada
  • CP 443-5 EXT (a partir de la V5.0), como módulo maestro DP externo
  • Módulo interfase IF 964-DP

Con ayuda de la función CiR se pueden insertar o eliminar eslavos DP compactos, por ejemplo esclavo de otros fabricates, y esclavos DP modulares, por ejemplo ET 200M, ET 200iSP y ET 200S, en un sistema maestro PROFIBUS DP disponible.

Modificaciones de configuración admisibles en los esclavos DP compactos
Un esclavo compacto DP solo se puede insertar o eliminar en un sistema maestro PROFIBUS DP como estación completa.

Modificaciones de configuración admisibles en los esclavos DP modulares del tipo ET 200M
Un esclavo modular DP del tipo ET 200M se puede insertar o eliminar en un sistema maestro PROFIBUS DP con ayuda de la función CiR como estación completa. Además también se pueden insertar, eliminar o reparametrizar módulos individuales de los esclavos modulares con ayuda de la función CiR.

Modificaciones de configuración admisibles en los esclavos DP modulares del tipo ET 200iSP
Un esclavo modular DP del tipo ET 200iSP se puede insertar o eliminar en un sistema maestro PROFIBUS DP con ayuda de la función CiR como estación completa. Además también se pueden reparametrizar módulos individuales de los esclavos modulares con ayuda de la función CiR. Los módulos de reserva se podrán sustituir por módulos electrónicos futuros del tipo ER 200isp  con ayuda de la función CiR.

Modificaciones de configuración admisibles en los esclavos DP modulares del tipo ET 200S
Un esclavo modular DP del tipo ET 200S se puede insertar o eliminar en un sistema maestro PROFIBUS DP con ayuda de la función CiR como estación completa.

La inserción de módulos individuales en módulos ya disponibles de la ET 200S con ayuda de la función CiR no se soporta actualmente. Si se necesitan módulos adicionales en un esclavo modular de la ET 200S ya disponible, elimine primero la estación completa con ayuda de la función CiR. A continuación inserte la estación DP modular ET 200S con los módulos adicionales necesarios en el sistema maestro PROFIBUS DP con ayuda de la función CiR, como estación completa.
El manejo de opciones (Optionshandling) ofrece otra posibilidad adicional para preparar las ampliaciones futuras de la ET 200S (opciones). El manejo de opciones significa, por ejemplo, que se monte, cablee y configure la ET 200S con la ejecución máxima posible. El manejo de opciones se puede utilizar con y sin módulos de RESERVA.
Información adicional sobre la funcionalidad del manejo de opciones (Optionshandling) en la ET 200S está disponible en la página del Customer Support con número ID 22564754.

Información adicional
Información adicional sobre la función CiR está disponible en el manual "SIMATIC STEP7 V5.5 - Modificación de la instalación en modo de servicio con ayuda de la función CiR", página del Customer Support con número ID 45531308.

En la página del Customer Support con número ID 49245734 se dispone de información sobre la utilización de la función "Configuración en Run" (CiR) en el sistema PROFINET IO.

 Nr. de identificación (ID):14909396   Fecha:2011-04-29