|
Informations sur la configuration :
La fonction CiR (Configuration in RUN) rend possible l’extension d’installation en fonctionnement. Vous pouvez réaliser des modifications de votre installation durant le fonctionnement à l'aide de la fonction CiR dans vos parties de l'installation contenant de la périphérie décentralisée.
Pour pouvoir réaliser ces modifications en fonctionnement à l'aide du CiR, il est nécessaire de disposer d'un des modules Profibus DP maître suivants :
- Interface MPI/DP intégrée ou interface DP intégrée disponible sur les CPUs S7-400
- Interface externe maître DP CP443-5 EXT à partir de la version V5.0
- Module interface IF 964-DP
L'utilisation de la fonction CiR permet d'ajouter ou de supprimer, dans un système réseau Profibus maître DP existant, des esclaves DP compacts, des esclaves DP modulaires Siemens ET 200M, ET 200iSP et ET 200S et des esclaves DP d'autres constructeurs.
Modification de la configuration possible avec des esclaves DP compacts Les esclaves DP compacts peuvent uniquement être ajoutés ou effacés dans un réseau maître Profibus-DP en tant que stations complètes.
Modification de la configuration possible avec des esclaves DP modulaires ET 200M Les esclaves DP modulaires ET 200M peuvent être ajoutés ou effacés dans un réseau maître Profibus-DP en tant que stations complètes. De plus dans un réseau maître Profibus DP, les esclaves modulaires ET 200M permettent également, à l'aide de la fonction CiR, l'ajout ou la suppression de module signaux ; de même la modification des paramètres des modules signaux est aussi possible.
Modification de la configuration possible avec des esclaves DP modulaires ET 200iSP
Les esclaves DP modulaires ET 200iSP peuvent être ajoutés ou effacés dans un réseau maître Profibus-DP en tant que stations complètes. Vous pouvez également avec la fonction CiR modifier les paramètres de chaque module signaux présents dans l'ET 200iSP. Vous pouvez aussi avec la fonction CiR remplacer les modules de réservation par des modules électroniques pour ET 200iSP .
Modification de la configuration possible avec des esclaves DP modulaires ET 200S
Les esclaves DP modulaires ET 200S peuvent être ajoutés ou effacés dans un réseau maître Profibus-DP en tant que stations complètes.
Cependant l’insertion d’un ou de plusieurs modules signaux, dans une station de périphérie modulaire ET200S déjà existante au moyen du procédé CiR, n’est pas supportée pour l’instant. Si l’utilisateur exige néanmoins un autre module dans cet esclave modulaire ET200S, alors l’ensemble de la station doit en premier lieu être retiré au moyen du procédé CiR et être ensuite à nouveau inséré avec le procédé CiR mais cette fois avec le module supplémentaire souhaité.
L'utilisation de la fonction de traitement des options, disponible sur les ET200S, est également une autre façon de réaliser des modifications d'installation. Cette option permet par exemple de prévoir et de câbler à l'avance des extensions futures prêtes à l'emploi. Vous pouvez utiliser cette fonction de traitements des options avec ou sans modules de réserve. Pour plus d'informations sur cette fonction de traitement des options avec des ET200S, veuillez consulter le FAQ Nr:22564754.
Informations complémentaires Pour plus d'informations sur la fonction CiR, veuillez consultez le manuel technique "Modifications de l’installation en fonctionnement au moyen de CiR et SIMATIC STEP7 V5.5" et disponible dans le FAQ Nr: 45531308.
De même, vous pouvez consulter le FAQ Nr 49245734 qui contient des informations sur la fonction "Configuration in Run" (CiR) sur des systèmes PROFINET IO.
|