|
DOMANDA
Come si esegue la cancellazione totale di un S5-150U/S?
RISPOSTA
Lo S5-150U/S non può essere cancellato con gli
interruttori del tipo di funzionamento posti sulla CPU, unità
centrale... 926. La cancellazione totale può avvenire solo con
l'impiego di un PG.
Esecuzione della "Cancellazione totale in S5-150U/S":
- Stato sullo S5-150U/S: il LED rosso di STOP è
acceso opp. sono accesi il LED rosso di STOP e il LED arancio di
richiesta di un nuovo avviamento.
- Porre su STOP l'interruttore posto sulla
unità centrale... 926.
- START da PG, funzione "Cancellazione
totale".
- Il PG segnala: "Cancellazione totale
attiva".
- Poi commutare l'interruttore sull'unità
centrale CPU... 926 da STOP a RUN.
- I blocchi nella CPU vengono cancellati.
- Dopo ca. 1-2 min. di attesa, la CPU deve
essere cancellata totalmente (LED rosso di STOP acceso).
- Se ora si commuta l'interruttore del tipo di
funzionamento da RUN su STOP e poi nuovamente su RUN, si accende il
LED verde di RUN.
- Dopo la cancellazione totale è possibile
caricare il programma nella CPU.
In funzione del PG e della versione STEP 5 installata su di
esso, per la cancellazione della CPU vengono utilizzate le seguenti
funzioni:
"Cancellazione totale", B "cancellazione di tutti i blocchi" opp.
"LOESCH AG" .
Avvertenza
In caso di difficoltà con la cancellazione totale, tenere
conto anche dei seguenti articoli:
- nell'articolo con ID 4189611 -
"Cancellazione totale con AG150U/S" vengono citati i requisiti
hardware, che sono necessari per il successo di una cancellazione
totale in occasione della prima messa in servizio o sostituzione di
memoria.
- l'articolo con ID 506932 -"La connessione
online con STEP 5 su AG150 U/S non funziona"
Se compare la segnalazione "Vuoto di blocchi in AG" opp. non è
possibile alcuna connessione online e si lavora con un PG con STEP
5 da versione 6.3 opp. versione 7.xx, impiegare il programma
freeware contenuto nell'articolo.
|